大家好、团队、
您能告诉我不能使用的最大功率是多少
损坏调制器?
我在官方网站上找到了这些信息:
1)在高达25W/cm2的可见范围内、并具有热限制;
2)在 IR (700nm 以上)中、最大10mW/cm2;
值相差1000个以上、它们是否正确?
此外、我的客户 将在红外范围内运行 DLP6500:
1) 800 nm 时的连续辐射、高达80 mW 的拉电流功率;
2)脉冲辐射1040-1060 nm、脉冲能量1 NJ、脉冲重复率
70MHz、脉冲持续时间150ns、拉电流高达1W
这是可以的吗?
此致、
Renan