This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900REF-SW:无法访问 DLPC900REF-SW 的下载链接

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900REF-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/764987/dlpc900ref-sw-cannot-access-the-download-link-for-dlpc900ref-sw

器件型号:DLPC900REF-SW

 DLPC900REF-SW 下载的产品页面未正确加载。 它基本上是一个空白页、没有实际下载任何内容的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在已查看下载页面。 我看到它有一些问题。 但是、当您单击"下载遇到问题请单击此处"时、它会起作用

    请确保您已登录。

    当您单击"下载"时、它将重定向到"导出审批"页面。 您需要说明目的并证明使用情况。

    然后、您将收到一封用于下载页面的邮件。

    在下载页面上、如果下载未自动启动、则下载时遇到问题"单击此处"。

    可以了。

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已查看下载页面。 我看到它有一些问题。 但是、当您单击"下载遇到问题请单击此处"时、它会起作用

    请确保您已登录。

    当您单击"下载"时、它将重定向到"导出审批"页面。 您需要 说明目的并证明使用情况。

    然后、您将收到一封用于下载页面的邮件。

    在下载页面上、如果下载未自动启动、则 下载时遇到问题"单击此处"。

    可以了。

    -YKC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该页面实际上并没有让我这么远。 我完全无法访问下载页面。 它只是一个空白的产品描述页面。 现在看来问题已经得到解决。