请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2010EVM 主题中讨论的其他器件: DLPC3435
您好!
DLPDLCR2010EVM 的支持页面似乎没有 MSP430控制器固件或源代码的下载链接。 我们正在寻找通过 USB->I2C 桥接器发送的用于打开/关闭投影仪的命令、任何文档中都未对此进行说明。
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DLPDLCR2010EVM 的支持页面似乎没有 MSP430控制器固件或源代码的下载链接。 我们正在寻找通过 USB->I2C 桥接器发送的用于打开/关闭投影仪的命令、任何文档中都未对此进行说明。
非常感谢
Alex、您好!
您可以在标题为 DLP2010-MSP430-SW 的 DLPDLCR2010EVM 主页上找到它。 有一个下载按钮可用。 请告诉我您是否在要求其他东西。
谢谢、
Kyle
谢谢 Kyle、
很明显是在找错地方! 不幸的是、它是.EXE 文件、所以我无法在 Mac 上轻松执行任何操作。
您是否知道用于切换 PROJ_ON 信号的 I2C 命令是什么?
此致、
Alex
Alex、您好!
如果您能够找到运行方法、则所有.exe 包含的内容都是在使用代码之前需要同意的点击包装许可证。
我们没有 DLPC3435 I2C 命令来开启 PROJ_ON、因为它是器件的输入。 但是、如本参考设计中所示、它连接到 MSP430: https://www.ti.com/tool/TIDA-00325
谢谢、
Kyle