This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC300:DLPC300:DLPC300使用多位深度和多色图案序列

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM365, DLPC300, DLPC3478, DLPC3470, DLP2010, DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175559/dlpc300-dlpc300-the-dlpc300-uses-multiple-bit-depth-and-multiple-color-pattern-sequences

器件型号:DLPC300
主题中讨论的其他器件:TMS320DM365DLPC3478DLPC3470DLP2010DLP3010

尊敬的工程师、我有一个问题要问您。 我有 DLPC300和 DLP3000芯片以及一块成品板。 现在、我的电路板上有 FPGA、MSP430、DLPC300和 ST ARM (M4)、但电路板上没有 TMS320DM365。

我想实现多位深度和多色模式序列。 我已经看到了 TI 官方提供的操作方法、它使用 DLP LightCrafter GUI 通过 USB 下载到 TMS320DM365、然后通过 TMS320DM365解析到 DLPC300芯片。 由于我的电路板上没有一块芯片、即 TMS320DM365、我想知道我是否可以使用 FPGA、MSP430和我的 ARM (M4内核)来完成多位深度和多色图形序列。

第二点:还是可以为 FPGA 和 TMS320DM365提供源代码? 我将看到我是否可以自己修改它、因为我只找到了芯片 MSP430的源代码、而没有找到 FPGA 和 TMS320DM365的源代码。 因为我使用不同的 FPGA、所以我无法使用贵公司提供的.RBF 文件、该文件需要从头开始开发。

我偶然在互联网上找到了一些有关多位深度和多色图形序列的信息(链接: 为 DLPRegisteredLi (修订版 A)创建多位深度和多色模式序列,第3.2章规定,使用.lua 文件可以在没有 DM365的情况下执行多位深度和多色模式序列,但我不了解如何使用写入文件的大量十六进制数据。 我找不到任何相关文档、因此我需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    您能否说出不使用 TMS320DM365的原因? 这是不是因为不可用?

    我们很可能无法为您提供 TMS320DM365的源代码、也可能无法获取 FPGA、但我们将跟进我们将能够支持的内容。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin Snyder、

    让我解释一下为什么我不使用 TMS320DM365、因为我手中的电路板是由我自己制作的、不适用于 TI 官方网站上购买的标准样片、我在制作自己的样片时不添加 TMS320DM365芯片、因此没有这个芯片、 我制作的电路板上只有 FPGA、MSP430和 ST 公司的 STM32芯片、我想实现多位深度并通过这些芯片实现多色图形序列。

    我计划制作的产品是用于3D 重建、因此我将使用多位深度和多色图案序列的功能、我将介绍我需要投影的图案、我需要投影的图案是单色的、 也就是说、蓝色、绿色和红色分别投影、需要高帧速率。 您会发现是否有其他方法可以满足我团队的需求、谢谢

    我不知道我是否清楚地解释了它!

    非常感谢您回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin Snyder、

    你在哪个国家/地区? 我想知道你所在的国家和工作时间、因为我在中国、这不同于你的工作时间、我想在你上班时尝试与你沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    感谢您的解释。

    DLP3000已停产、我们不再支持新设计。 我建议您考虑  使用 DLPC3470围绕 DLP2010LC 进行设计。  

    此外、我们的 DMD 设计为由我们的 DLP 控制器驱动。 我无法支持您通过其他方式控制 DMD。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin Snyder、

    感谢您的回答! 我知道 DLP3000已经停产、我的问题不是通过其他芯片控制 DLP3000、而是在不使用 DM365来实现多位深度和多色模式序列的情况下控制 DLPC300。
    我有两个问题要问:
    第一个问题:如果我使用 TI 官方网站提供的模板(DLPLIGHTCRAFTER)、是否有方法在没有 DM365的情况下投影相同数量的不同颜色模式?
    第二个问题:CAN 技术说明在哪里可以找到这些函数(LCR_WriteDLPCRegister (0xFF、0x1000CC00)、LCR_SetDisplayMode (LCR_DISP_MODE_PTN_SEQ)、LCR_StartPatternSeq (0)、LCR_WriteFPGARegister (0x318、 0x00)、LCR_ StartPatternSeq (0x01)),或者您能否向我解释这些函数,这些函数是我在.lua 文件中看到的,此链接提到了这些函数:为 DLPRegisteredLi 创建多位深度和多颜色模式序列(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin Snyder、

    感谢您的回答!

     如果我不使用 DLP LightCrafter Control Software-5.0.0、我还有另一个问题要问您、是否有任何方法可以将图像下载到闪存中。 我发现该文档仅显示将4个427*270像素的启动界面模式加载到固件 DLPR300PROM _v1.0.bin 中。 由于这种方法仅支持427*270像素、我想实现存储的图形序列的功能、所以我想将图片下载到闪存中、我想问是否使用 DLP

    LightCrafter Control Software-5.0.0 (如果有其他方法实现存储的图形序列功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    [引用 userid="545460" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175559/dlpc300-dlpc300-the-dlpc300-uses-multiple-bit-depth-and-multiple-color-pattern-sequences/4426993 #4426993"]第一个问题:如果我使用 TI 官方网站提供的模板(DLPLIGHTCRAFTER)、是否有方法在没有 DM365的情况下投影相同数量的不同颜色模式?

    据我所知、不、这是不可能的。

    [引用 userid="545460" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175559/dlpc300-dlpc300-the-dlpc300-uses-multiple-bit-depth-and-multiple-color-pattern-sequences/4426993 #4426993]]第二个问题:CAN 技术说明可以在哪里找到这些函数(LCR_WriteDLPCRegister (0xFF、0x1000CC00)、LCR_SetDisplayMode (LCR_DISP_MODE_PTN_SEQ)、LCR_WriteDLPCRegister (0x318、PGA0_PattereRegister (0xFCR_FP0_SEQ)、 0x00)、LCR_ StartPatternSeq (0x01)),或者您能向我解释这些函数吗,这些函数是我在.lua 文件中看到的,这个链接提到了这些函数:为 DLP Li 创建多位深度和多色模式序列(修订版 A)

    我在您链接的页面中看不到这些命令、但 DLPC300编程人员指南中包含控制器支持的所有命令。

    [引用 userid="545460" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175559/dlpc300-dlpc300-the-dlpc300-uses-multiple-bit-depth-and-multiple-color-pattern-sequences/4427853 #4427853"]

     如果我不使用 DLP LightCrafter Control Software-5.0.0、我还有另一个问题要问您、是否有任何方法可以将图像下载到闪存中。 我发现该文档仅显示将4个427*270像素的启动界面模式加载到固件 DLPR300PROM _v1.0.bin 中。 由于这种方法仅支持427*270像素、我想实现存储的图形序列的功能、所以我想将图片下载到闪存中、我想问是否使用 DLP

    LightCrafter Control Software-5.0.0 (如果有其他方法实现存储的图形序列功能)。

    [/报价]

    就构建固件而言、GUI 将是唯一可用的方法。 如果您希望刷写从其他地方获得的另一个固件映像、并且希望绕过 GUI 将其刷写到器件中、则可以使用与此 E2E 博文中详细介绍的方法类似的方法来执行此操作。

    除了这些之外、我不能为您提供太多帮助。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Austin Snyder、

    非常感谢您的回复。 您的回复对我很有帮助,

    我想再问两个问题:
    第一个问题:我需要实现存储的图形序列功能。 我需要通过上述方式预测显示的图像是否也可以下载到闪存、因为我看到说明手册通过 DLP LightCrafter Control Software-5.0.0将图像下载到闪存、然后再下载到 DLPC300。 由于您提到的方法是将固件下载到闪存、因此没有提到图片。

    第二个问题:我下载了.lua 文件(链接:mBMC 序列- TI.com)通过"mcMB 请求"链接、我想指导此 wenjia 的用途、您在制作此文件时所做的工作、 函数和十进制数据的含义(LCR_SetDisplayMode (LCR_DISP_MODE_PTN_SEQ)、LCR_StartPatternSeq (1)、LCR_ WriteDLPCRegister (0x82、0x00),LCR_WriteDLPCRegister (0xFD、0x00),,,LCR_WriteDLPCRegister (0x18、0x00))、LCR_WriteDLCr (0xFF_WriteCLE (0xFF_CLE)(0xFF_CLK)))和链接到多个 DLP 寄存器(0xFF_CLE (0xFF_CLE (0xFF_CLE)、0xFF_CLE (0xFF_CLK)的多个链接)、0xFF_CLR)、0xFF_CLR (0xFF_但我还没有理解的内容太少了。 我想问您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    不幸的是,我们无法再支持这一发展,因为它已经达到了生命的尽头。 很抱歉、我没有这些问题的答案、也没有获得答案的方法。

    感谢您的理解。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Austin Snyder、

    非常感谢您的回复。  

    如果您发现类似论坛、或者有人讨论过类似问题、您也可以向我发送链接。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Austin Snyder、

    非常感谢您的回复。

    我有一个问题,我可以使用闪屏模式(像素427*240)来执行序列模式吗?我可以根据需要投影多少个位平面吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    DLPC30controllelr 和 DLP3000 DMD 已停产。 我们强烈建议切换到当前平台、如 DLPC3470和 DLP2010或 DLPC3478和 DLP3010。

    TI 建议不要在停产器件上进行任何新产品开发、并且不能提供/接受任何技术支持/问题。

    感谢您的理解。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Austin Snyder、

    感谢您的回复、因为我还有芯片库存、所以我需要继续发展、否则会造成浪费和经济损失。 如果你不能帮助我、我会考虑其他方法。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Austin Snyder、

    我查看了数据手册(link:DLPC300编程人员指南(修订版 B)(ti.com)))、发现所描述的寄存器不完整、一些寄存器未被写入。 我想。是否有一个更完整的手册来描述 DLPC300 μ C 的寄存器操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    这是编程人员指南的最新版本。  该表中列出了所有用户可访问的寄存器、第2章对此进行了详细介绍。

    很遗憾、您有已停产器件的库存。 我们将无法在这一问题上提供帮助。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Austin Snyder、

    感谢您的回复、当我查看 MSP430例程代码时、我发现代码中列出了一些寄存器、数据手册。中未指定这些寄存器、所以我想问您。 例如、下面的图像是我在 MSP430例程代码中看到的、但在编程指令中没有找到相应的指令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    DLPC30controllelr 和 DLP3000 DMD 已停产。 我们强烈建议切换到当前平台、如 DLPC3470和 DLP2010或 DLPC3478和 DLP3010。

    TI 建议不要在停产器件上进行任何新产品开发、并且不能提供/接受任何技术支持/问题。

    感谢您的理解。

    此致、

    Vivek