主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC
您好、Mayank、
关于此主题、
DLPC3478也会出现类似的症状。
[现象]
它们使用的是触发模式、如果它们继续显示图形、它们有时会看到图形停止显示、图形就绪信号仍然为低电平(高电平有效)并且不会变为高电平的问题。
如果它们显示最后一个图形、则 pattern_ready 变为低电平并保持低电平。
内部图形状态也为0 (未就绪)。 如果它们发送内部图形控制或外部触发信号、则现象不会改变。
[条件]
运行模式:内部图形流模式
内部图形控制:从无限重复开始
我们注意到我们的器件存在此问题。
我能够确认可以使用"DLP3010EVM-LC"复制它。
固件版本为8.0.0
与最新的8.0.1相同。
请原谅我
(1)您如何在该主题中解决它?
(2)如果采取反措施是通过更新固件,则也反映在 DLPC3478中
请将更正后的固件发送给我
自2月以来,我们已对这一问题进行了很长时间的调查。
这一问题应在本月底前解决。
请帮帮我。
此致、
德