This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:JTAG 编程

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1169252/dlplcrc900devm-jtag-programming

器件型号:DLPLCRC900DEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC900

您好!

你好。

由于上传固件文件时出现错误、客户的 EVM 最近出现故障。

他 对 EVM 与 UM232H 之间的连接有一些疑问。

Q1:该手册显示"为 DLP LightCrafter 9000 EVM 在 J10/J12处安装跳线"。 他是否应该在 J10和 J12上安装跳线?

Q2: "仅对于 DLP LightCrafter 9000 EVM、请使用0欧姆电阻器填充 R118、并在主板中心附近取消装配 R117。" 他怎么能做到这一点? R117位置似乎为空、并且 R118上已经有一个电阻器。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    客户查看的哪个文档显示安装跳线 J10/J12。  我怀疑这是涵盖单控制器和双控制器 EVM 的旧指南。  请使用下面列出的更新指南。

    请让他们将 DLPU101B 用于单 DLPC900 EVM、将 DLPU102用于双 DLPC900 EVM。  在通电时、跳线 J10将电路板保持在复位状态、而 J12将控制器保持在引导模式。  所以答案是肯定的、他们应该安装 J10和 J12。  我相信最新的电路板现在已经组装了 R118、而 R117已取消组装、因此不再需要此步骤。  您不想同时填充这两者。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我已查看2022年7月更新的用户指南、控制器板看起来与我的不同。 还有一句话"使用0欧姆电阻器填充 R118、并在主板中心附近取消装配 R117。 部分3.11 JTAG 闪存编程中的"。 在这种情况下、我应该忽略此步骤吗? 此外、我如何检查电路板的版本、因为您说最新的电路板现在附带了已组装的 R118和已卸载的 R117? 我已附上 R117和118的照片(请参阅上面的图片)、请检查验证。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我假设图片是"他们的"板。  他们的电路板上是否有修订版字母/编号?  它应该位于板丝印上。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    客户是否曾就所用电路板的修订版本做出过回复?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我将关闭此 TT。  原始海报可将其重新激活两周。  如果您回听、请在此处发帖。  否则,可以打开新的票证。

    Fizix