主题中讨论的其他器件:DLPC900
您好!
你好。
由于上传固件文件时出现错误、客户的 EVM 最近出现故障。
他 对 EVM 与 UM232H 之间的连接有一些疑问。
Q1:该手册显示"为 DLP LightCrafter 9000 EVM 在 J10/J12处安装跳线"。 他是否应该在 J10和 J12上安装跳线?
Q2: "仅对于 DLP LightCrafter 9000 EVM、请使用0欧姆电阻器填充 R118、并在主板中心附近取消装配 R117。" 他怎么能做到这一点? R117位置似乎为空、并且 R118上已经有一个电阻器。
此致、
Ray Vincent