主题中讨论的其他器件:TIDA-00570、 DLPC900
参考设计 TIDA-00570_2514435A_HI-SPEED_DLPC910_MAIN_ESD 在 DLPC910和柔性 LGA 之间具有分流-C、串联电阻匹配网络、输出如下:RESET_ADDR[3:0]、RESET_IRQZ、RESET_MODE[1:0]、RESET_OEZ、RESET_SEL[1:0]、 RESET_STROBE。
DLPC910数据表显示这些信号为 LVDCI_33输出;但 未指定 任何阻抗或匹配要求。
参考设计原理图第11页有一条注释: "仅由于 TI 柔性电缆的阻抗不匹配而需要 RC 滤波。"
我们计划使用 Amphenol 7840-001柔性电缆将定制板连接到 DLi6500现成的开发套件。 "TI 柔性电缆"是否与 Amphenol 7840-001相同?
为什么需要匹配网络? 为什么 DCI 不够充分? 我们是否应该在定制电路板上复制 RC 匹配网络?
我注意到 DLPC900参考设计还具有 RC 匹配网络;但使用不同的 R 和 C 值、尽管连接器 LGA 封装看起来是相同的。 为什么有不同的价值观?
谢谢。