This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:短焦距离处的图像焦点不在

Guru**** 2199010 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/612751/dlplcr4500evm-corner-of-image-out-of-focus-at-short-focal-distances

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00293

您好!

我们最近注意到 Lightcrafter 4500投影图像的左上角和右上角模糊。 根据 TIDA-00293说明、我们移除了安装的光学垫片、但问题仍然存在。 在投影距离较长的情况下、似乎不会发生这种情况、或者至少不明显。

这是已知问题吗? 是否可以采取任何措施来提高图像质量?

谢谢、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我不能说这是我们已经注意到的问题;它听起来像是光学器件的对齐问题。 确保您的投影表面没有弯曲或扭曲-显然这也会使图像变得模糊。

    不幸的是、我不知道您是否能够直接修复它。 您可能能够分离光学器件、但我不建议这样做、因为降低光学器件性能的风险很高。

    保罗