This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:T_array 的最高工作温度

Guru**** 612015 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLP9000X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1189204/dlp9000-maximum-operating-temperature-of-t_array

器件型号:DLP9000

大家好、

您能在下面为我们的客户提供帮助吗?

我对 DLP9000与 DLP9000X 比较好奇。 数据表指出、无论着陆占空比如何、DLP9000X 的最大工作温度 T_array 为40C。 我想知道这是为什么? DLP9000X 的广泛热测试是否与 DLP9000的测试方式不同?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    DLP9000X 具有更高的 VCC 电压和 VCCI 电流、与 DLP9000相比、它的工作频率为480MHz、而不是400MHz。  9000X 的热测试 表明、最大阵列温度应保持在数据表运行条件中显示的40°C。

    Fizix