您好!
一段时间前、我询问了如何移除 DMD 镜片上的保护窗口。 我们希望使用 DLP9500、因为它是最大的阵列对角线尺寸、镜片尺寸约为10微米或更小。 我们打算将其用于150nm 至300nm 范围内的多物体光谱分析。 在我之前得到的答案中、我不确定是否可以在没有保护窗口的情况下要求 DMD、以及相关成本是多少。
此致、
Justin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Justin、
我找不到您之前的主题、但希望我能提供帮助。 是否有理由取下 DMD 的保护窗口?
由于微镜运动中固有的微妙机制、我们不会销售没有保护窗口的 DMD。 此外、请注意此 E2E 主题 拆卸/更换 DMD 盖板玻璃。
其他人也可能有意见 。
最棒的
Aaron
您好 Justin、
遗憾的是,我们也没有建立提供自定义窗口。 已经有许多关于 DMD 空间使用的独立论文、但没有在窗口被删除的情况下。 我建议搜索国际教育协会关于这一问题的出版物。 在 SPIE 出版物中还有关于辐射对 DMD 运行的影响的论文。
"润滑性"是专有材料的一部分、拆下车窗将释放。
当然、您可以移除窗口并进行测试、但我只是告诉您、我们不会以任何方式提供支持、也不保证镜片将在任何时间内继续运行。
Fizix