请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP5531Q1EVM 当我使用 DLP5531Q1EVM 时、DLP 控制程序告诉我它始终处于引导加载程序模式。 我想获取系统信息、告诉我系统正忙。 导致这种情况发生的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我使用 DLP5531Q1EVM 时、DLP 控制程序告诉我它始终处于引导加载程序模式。 我想获取系统信息、告诉我系统正忙。 导致这种情况发生的原因?
Cherry、您好、感谢您联系我们并使用 E2E 论坛。 我们团队的一位专家将审核该主题并尽快回复您。
你好,樱桃
您能告诉我有关您的硬件的更多详细信息吗? 您是否正在使用 TI EVM? 如果 DLPC230的 TSTPT0输入保持高电平、通常系统保持在引导加载程序模式:
此致、
Ross
您好-我计划关闭此主题、因为不活动。 如果您有其他问题、请联系我们。
此致、
Ross