This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:是否有适用于 EVM 的 EMC 和 REACH 合规性的证书?

Guru**** 537930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1240873/dlp4710evm-lc-is-a-certificate-available-for-the-emc-and-reach-compliance-of-the-evm

器件型号:DLP4710EVM-LC

是否有证书可以证明 EVM 已通过 CE 标志 EMC 指令的 EMC 测试? 是否有证明符合 REACH 要求的证书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    很遗憾、我们没有 EMC 证书和 REACH 合规性表单。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在英国市场合法销售带有 CE 标志的 EVM、它应该已经过 EMC 测试并且符合 REACH 标准。 德州仪器能否向我提供安全证书、证明它符合 EMC 指令且符合 REACH 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我需要与团队核实并与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的耐心。   

    我想再次确认 DLP4710EVM-LC 没有 EMC 证书。  这是一种评估模块、专为我们的客户设计和开发他们自己基于 DLP 技术的终端产品而设计。 不适用于现场或最终产品。

    在设计 EVM 时、我们确保 EVM 中使用的每个元件都能达到更短的速度。 但是、我们不为 EVM 提供 REACH 证书。

    此致、

    维韦克