主题中讨论的其他器件: DLP3010、 DLPA2005
您好!
我在安装投影仪并在新的电路板设计上运行时遇到一些问题。
我们使用了以下工具:
DLP3010 DLPA2005和 DLPC3433
固件:DLP343x_1.1.0
我们将投影仪开启信号设置为高电平。
我们看到 HOST_IRQ 变为低电平、
所有电压似乎都接通。
我们要将寄存器0x06设置为0x01以启用测试模式。
寄存器0xD1、我们读取00 07 00 00
寄存器0xD2 、我们读出01 00 00 08 00 C8 00 00
我们没有看到投影仪的任何 LED 亮起。
有什么特别的东西可以让我们更深入地进行研究吗?