This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:缺少黑色矢量

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1281581/dlplcr4500evm-black-vector-missing

器件型号:DLPLCR4500EVM

尊敬的 TI 专家:

我是 Leonardo Sacconi,美国国家研究委员会临床生理研究所 OptoCARD 实验室首席研究员。

我们希望在一个直观的场景中使用 Lightcrafter 4500、在这个场景中、两个预加载模式(1位)之间的切换由转换触发线定义。 例如、当发生正边沿触发时、DMD 会使用红色 LED 加载图形0、并无限期地保持此状态、直到负边沿触发器使开关使用蓝色 LED 启用图形1、以此类推。 对我们来说至关重要的是、触发器不仅决定了两个图形(和颜色)之间的过渡、还定义了照明周期。

我们已使用附加的配置进行了几次尝试。

我们观察到、当显示"Black vector missing"警告时、DMD 会根据我们的要求进行响应。 但是、当"黑色矢量缺失"警告关闭时、会发生两种图形之间的转换、但软件施加的照明时间有限。 令人失望的是、在每次序列验证期间、"黑色矢量缺失"警告会随机出现、即使所有序列设置保持不变。

您能否解释一下"黑色矢量缺失"警告的含义? 一般而言、您对如何满足我们的要求有任何建议吗?

让我补充一下、我五年前就开始使用您的 Lightcrafter 4500系统了、尽管我多次仔细阅读手册、但遗憾的是未能找到与此申请相关的任何信息。

非常感谢您的关注和支持。

此致、

莱昂纳多·萨科尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo,

    欢迎回到 E2E 论坛。 看起来你已经创建了两个相同线程。 我将关闭其中一个主题、并在另一个线程中保持通信。

    谢谢。

    亚历克斯·陈