This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:9.0.1 FW 版本的内部图形数据更新失败

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPC-API

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1280409/dlp2010lc-internal-pattern-data-update-fail-with-9-0-1-fw-version

器件型号:DLP2010LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3470DLPC-API

您好、专家!

  当使用闪存更新命令以9.0.1 FW 更新内部图形数据时、i2c 写入操作在第三次写入图形数据(写入闪存继续命令)操作完成后始终失败。

  8.0.1固件会成功执行此操作。

  I2C 速度已设置为100KHz。

此致、

吴加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    您使用的 GUI 版本是什么?  

    请尝试将 GUI 版本3.2.0.6与 DLPC3470固件版本9.0.1配合使用。 最新版本的 GUI 和固件的内部图形模式有一些更新。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

      我正在使用的 GUI 版本是3.2.0.6。 内部图形二进制文件(xxx.bin 垂直1位图形)是使用3.2.0.6 GUI 生成的。

      I2C 操作通过我们定制的主板执行。

    此致、

    加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    您能否提供您逐步发送的命令? 您可以从"Debug"选项卡共享命令日志页面或从 Advanced GUI 版本共享命令日志窗口。

    您还能提供内部图形二进制文件吗?  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

      执行的 I2C 操作命令为:

    (1) 读取控制器器件 ID (D4h)

    (2) 读取 DMD 器件 ID (d5h)

    (3) 写入 LED 输出控制方法(50h)

    (4) 写入 RGB LED 最大电流(5Ch)

    (5) 写入 RGB LED 电流(54h)

    (6) 写入触发输出配置(92h)

    (7) 写入触发输出配置(92h)

    (8) 写入触发输入配置(90h)

    (9) 写入图形配置(96h) T

    (10) 写入内部图形控制(9Eh)  (停止操作控制)

    (11) 写入闪存数据类型选择(DEh)

    (12) 写入擦除闪存数据(E0h)

    (13) 读取短暂状态(D0h)

    (14) 写入闪存数据长度(DFh)

    (15) 写入闪存开始(E1h)

    (16) 写入闪存继续(E2h)

    (17) 写入闪存继续(E2h)

    则 I2C 操作失败。

     

    我上传内部图形文件失败、垂直图形位图如下所示。

    该文件已添加到1位垂直图形集51次、使用 DLP EVM GUI 3.2.0.6生成的内部图形二进制文件大小为5576字节。

    I2C 运行日志:

    [1 ][编辑]
    偏移:00
    值:D4


    rbuf len[1]
    偏移:00
    值:0f

    [i] dlpc3470 |_ dlpc3470_check_self_device_id:118在检查控制器设备 id[0xF]时 SUCEEED
    [i]测试| main:162 dlpc 地址[0x55ae2bf740]

    [2 ][编辑]
    偏移:00 01
    值:D5 00


    红唇长度[4]
    偏移:00 01 02 03
    值:60 0d 00 8d


    [2 ][编辑]
    偏移:00 01
    值:50 00


    [编辑]
    偏移:00 01 02 03 04 05 06
    值:5c ff 03 ff 03 ff 03


    [编辑]
    偏移:00 01 02 03 04 05 06
    值:54 40 00 40 00


    六个月[6]
    偏移:00 01 02 03 04 05
    值:92 02 00 00 00


    六个月[6]
    偏移:00 01 02 03 04 05
    值:92 03 00 00 00 00


    [2 ][编辑]
    偏移:00 01
    值:90 00


    第16名[第16名]
    偏移:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f
    值:96 00 01 04 08 07 00 AB 00 00 00 00 29 00 00 00


    [编辑]
    偏移:00 01 02
    值:9E 01 00


    五个月[5 ]
    偏移:00 01 02 03 04
    值:DE d0 00 00 00


    五个月[5 ]
    偏移:00 01 02 03 04
    值:e0 aa bb cc dd


    [1 ][编辑]
    偏移:00
    值:D0


    rbuf len[1]
    偏移:00
    值:93


    [编辑]
    偏移:00 01 02
    值:DF 00 04


    [第1025话]
    偏移: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2c 2b 2D 2e f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3a 3b 3c 3D 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4D 4e 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5b 5c 5d 5e 5F 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6B 6c 6d 6e 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 9394 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 aa AB AC ad ae af b0 b1 b3 b4 b6 b7 b8 b9 bb bc bd be bf c0 c1 c2 c2 c3 c4 c5 6 c7 c8 c9 ca cn cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc d de df e0 E1 e2 e3 e3 e3 e5 e6 e7 e8 e9 e9 ea eB EC ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f6 f6 f7 f9 fa FB fc FD FE ff 100 101 102 103 105 106 107 108 109 10a 10b 10c 10d 10e 10f 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118 119 11a 11b 11c 11d 11e 11F 20 121 122 123 124 125 126 127 128 12a 12b 12c 12d 12e 12F 130 131 132 133 134 135 136 137 139 13a 13b 13c 13d 13e 13F 140 141 143 144 145146 148 149 14a 14b 14c 14d 14e 14F 150 151 152 153 155 156 157 159 15A 1515 b 15c 15d 15e 15F 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16 c 16d 16e 16F 170 171 172 173 174 175 176 177 179 17a 17b 17c 17d 17e 17f 180 181 183 184 186 187 189 18A 18b 18c 18d 18e 18f 190 11 192 193 194 195 196 197 198 199 19a 19b 19c 19d 19e 19f 1a0 1a1 1A2 1A3 1a5 1a6 1a7 1A8 1a9 1aa 1ab 1ac 1ae 1af 1b0 1b1 1b2 1b2 1b3 1B4 1B5 1B6 1c4 1c5 1c6 1c7 1c8 1c9 1ca 1cb 1cc 1cd 1ce 1cf 1d0 1d1 1d2 1d3 1d4 1d5 1d6 1d7 1d8 1d9 1da 1dB 1dc1dd 1de 1df 1e0 1e1 e3 1f7 1f8 1f9 1fa 1fb 1fb 1fd 1fe 1ff 200 201 20 203 204 205 206 207 208 209 20A 20b 20c 20d 20e 20f 210 212 213 214 215 216 216 217 218 21a 21b 21c 21d 21e 21f 220 222 222 224 225 225 225 226 227 28 229 22a 22b 22c 22d 22E 22F 230 231 233 234 235 236 237 239 23a 23b 23c 23d 23E 23f 240 242 243 244 245 246 248 249 24a 24b 24c 24d 4e 24f 250 251 252 253 255 257 258 259 25b 25c 25D 25e 25F 260 261 262 263 264 265 266 267 269 269 2669 26A 26B 26c 26D 26E 26F 270 271 272 2727272727 2727 2727 2727 2727 27F 280 282 283 285 287 289 28B 28C 28C 28C 28C 28D 28E 28F 290 292 292 293 294 295 296 297 298 29 29A 29B 29C 29D 29E 29F 2a0 2A1 2a2 2a3 2A4 2a5 2A6 2A7 2A8 2a9 2AA 2AB 2AC 2ad 2AE 2af 2b0 2b1 2b2 2b2 2b3 2b3 2b3 2b8 2B8 2B8 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2c0 2c1 2c3 2c4 2c5 2c6 2c7 2c8 2c9 2ca 2cb 2cc 2c2 c0 2d0 2d1 2d2 2d3 2d4 2d5 2d6 2d7 2d8 2d9 2f2 2f4 2f5 2f5 2f7 2f8 2f9 2fa 2fb 2fb 2fd 2fd 2fe 2ff 300 301 302 303 304 305 306 307 308 30a30b 30c 30d 30e 30f 310 312 313 314 316 311 319 319 31b 31b 31c 31d 31f 31d 31f 321 321 3232 323 325 326 327 328 329 32A 32b 32c 32d 32e 32f 33 331 333 333 334 335 337 339 33a 33B 33c 33d 33e 33F 340 341 342 343 344 345 348 347 349 34a 34b 34c 34D 34E 34f 350 351 352 353 354 355 36 357 358 359 35a 35b 35c 35d 35e 35F 360 361 362 364 365 366 368 369 36A 36B 36c 36D 36e 36f 370 371 372 37373737a 37b 7c 37D 37e 37f 380 382 383 384 385 387 387 387 387 373 388 389 38a 38b 38c 38d 38e 390 391 392 393 394 395 397 398 399 39a 39b 39c 39d 39e 39F 3a0 3A13a2 3a3 3A4 3a5 3A6 3a7 3A8 3A9 3AA 3ab 3ab 3ac 3ad 3ae 3af 3b0 3b1 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b3 3b9 3b3 3b3 3b6 3b3 3bc 3bd 3be 3bf 3c0 3c1 3c2 3c3 3c3 3c5 3c6 3c 8 3c9 3ca 3cb 3cc 3ce 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3ee 3ef 3f0 3f1 3f2 3f4 3f5 3f6 3f7 3f8 3f9 3fa 3f3 3fd 3f5 3FF 400
    值:E1 50 41 54 4e 34 00 00 00 00 94 15 00 14 00 00 00 20 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 33 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e8 03 00 00 fa 00 00 00 3c 00 0 00 00 00 00 00 01 00 00 00 3c 00 00 00 00 33 01 00 84 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    [第1025话]
    偏移: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2c 2b 2D 2e f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3a 3b 3c 3D 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4D 4e 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5b 5c 5d 5e 5F 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6B 6c 6d 6e 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 9394 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 aa AB AC ad ae af b0 b1 b3 b4 b6 b7 b8 b9 bb bc bd be bf c0 c1 c2 c2 c3 c4 c5 6 c7 c8 c9 ca cn cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc d de df e0 E1 e2 e3 e3 e3 e5 e6 e7 e8 e9 e9 ea eB EC ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f6 f6 f7 f9 fa FB fc FD FE ff 100 101 102 103 105 106 107 108 109 10a 10b 10c 10d 10e 10f 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118 119 11a 11b 11c 11d 11e 11F 20 121 122 123 124 125 126 127 128 12a 12b 12c 12d 12e 12F 130 131 132 133 134 135 136 137 139 13a 13b 13c 13d 13e 13F 140 141 143 144 145146 148 149 14a 14b 14c 14d 14e 14F 150 151 152 153 155 156 157 159 15A 1515 b 15c 15d 15e 15F 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16 c 16d 16e 16F 170 171 172 173 174 175 176 177 179 17a 17b 17c 17d 17e 17f 180 181 183 184 186 187 189 18A 18b 18c 18d 18e 18f 190 11 192 193 194 195 196 197 198 199 19a 19b 19c 19d 19e 19f 1a0 1a1 1A2 1A3 1a5 1a6 1a7 1A8 1a9 1aa 1ab 1ac 1ae 1af 1b0 1b1 1b2 1b2 1b3 1B4 1B5 1B6 1c4 1c5 1c6 1c7 1c8 1c9 1ca 1cb 1cc 1cd 1ce 1cf 1d0 1d1 1d2 1d3 1d4 1d5 1d6 1d7 1d8 1d9 1da 1dB 1dc1dd 1de 1df 1e0 1e1 e3 1f7 1f8 1f9 1fa 1fb 1fb 1fd 1fe 1ff 200 201 20 203 204 205 206 207 208 209 20A 20b 20c 20d 20e 20f 210 212 213 214 215 216 216 217 218 21a 21b 21c 21d 21e 21f 220 222 222 224 225 225 225 226 227 28 229 22a 22b 22c 22d 22E 22F 230 231 233 234 235 236 237 239 23a 23b 23c 23d 23E 23f 240 242 243 244 245 246 248 249 24a 24b 24c 24d 4e 24f 250 251 252 253 255 257 258 259 25b 25c 25D 25e 25F 260 261 262 263 264 265 266 267 269 269 2669 26A 26B 26c 26D 26E 26F 270 271 272 2727272727 2727 2727 2727 2727 27F 280 282 283 285 287 289 28B 28C 28C 28C 28C 28D 28E 28F 290 292 292 293 294 295 296 297 298 29 29A 29B 29C 29D 29E 29F 2a0 2A1 2a2 2a3 2A4 2a5 2A6 2A7 2A8 2a9 2AA 2AB 2AC 2ad 2AE 2af 2b0 2b1 2b2 2b2 2b3 2b3 2b3 2b8 2B8 2B8 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2c0 2c1 2c3 2c4 2c5 2c6 2c7 2c8 2c9 2ca 2cb 2cc 2c2 c0 2d0 2d1 2d2 2d3 2d4 2d5 2d6 2d7 2d8 2d9 2f2 2f4 2f5 2f5 2f7 2f8 2f9 2fa 2fb 2fb 2fd 2fd 2fe 2ff 300 301 302 303 304 305 306 307 308 30a30b 30c 30d 30e 30f 310 312 313 314 316 311 319 319 31b 31b 31c 31d 31f 31d 31f 321 321 3232 323 325 326 327 328 329 32A 32b 32c 32d 32e 32f 33 331 333 333 334 335 337 339 33a 33B 33c 33d 33e 33F 340 341 342 343 344 345 348 347 349 34a 34b 34c 34D 34E 34f 350 351 352 353 354 355 36 357 358 359 35a 35b 35c 35d 35e 35F 360 361 362 364 365 366 368 369 36A 36B 36c 36D 36e 36f 370 371 372 37373737a 37b 7c 37D 37e 37f 380 382 383 384 385 387 387 387 387 373 388 389 38a 38b 38c 38d 38e 390 391 392 393 394 395 397 398 399 39a 39b 39c 39d 39e 39F 3a0 3A13a2 3a3 3A4 3a5 3A6 3a7 3A8 3A9 3AA 3ab 3ab 3ac 3ad 3ae 3af 3b0 3b1 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b3 3b9 3b3 3b3 3b6 3b3 3bc 3bd 3be 3bf 3c0 3c1 3c2 3c3 3c3 3c5 3c6 3c 8 3c9 3ca 3cb 3cc 3ce 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3ee 3ef 3f0 3f1 3f2 3f4 3f5 3f6 3f7 3f8 3f9 3fa 3f3 3fd 3f5 3FF 400
    值:E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    [第1025话]
    偏移: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2c 2b 2D 2e f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3a 3b 3c 3D 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4D 4e 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5b 5c 5d 5e 5F 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6B 6c 6d 6e 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 9394 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 aa AB AC ad ae af b0 b1 b3 b4 b6 b7 b8 b9 bb bc bd be bf c0 c1 c2 c2 c3 c4 c5 6 c7 c8 c9 ca cn cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc d de df e0 E1 e2 e3 e3 e3 e5 e6 e7 e8 e9 e9 ea eB EC ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f6 f6 f7 f9 fa FB fc FD FE ff 100 101 102 103 105 106 107 108 109 10a 10b 10c 10d 10e 10f 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118 119 11a 11b 11c 11d 11e 11F 20 121 122 123 124 125 126 127 128 12a 12b 12c 12d 12e 12F 130 131 132 133 134 135 136 137 139 13a 13b 13c 13d 13e 13F 140 141 143 144 145146 148 149 14a 14b 14c 14d 14e 14F 150 151 152 153 155 156 157 159 15A 1515 b 15c 15d 15e 15F 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16 c 16d 16e 16F 170 171 172 173 174 175 176 177 179 17a 17b 17c 17d 17e 17f 180 181 183 184 186 187 189 18A 18b 18c 18d 18e 18f 190 11 192 193 194 195 196 197 198 199 19a 19b 19c 19d 19e 19f 1a0 1a1 1A2 1A3 1a5 1a6 1a7 1A8 1a9 1aa 1ab 1ac 1ae 1af 1b0 1b1 1b2 1b2 1b3 1B4 1B5 1B6 1c4 1c5 1c6 1c7 1c8 1c9 1ca 1cb 1cc 1cd 1ce 1cf 1d0 1d1 1d2 1d3 1d4 1d5 1d6 1d7 1d8 1d9 1da 1dB 1dc1dd 1de 1df 1e0 1e1 e3 1f7 1f8 1f9 1fa 1fb 1fb 1fd 1fe 1ff 200 201 20 203 204 205 206 207 208 209 20A 20b 20c 20d 20e 20f 210 212 213 214 215 216 216 217 218 21a 21b 21c 21d 21e 21f 220 222 222 224 225 225 225 226 227 28 229 22a 22b 22c 22d 22E 22F 230 231 233 234 235 236 237 239 23a 23b 23c 23d 23E 23f 240 242 243 244 245 246 248 249 24a 24b 24c 24d 4e 24f 250 251 252 253 255 257 258 259 25b 25c 25D 25e 25F 260 261 262 263 264 265 266 267 269 269 2669 26A 26B 26c 26D 26E 26F 270 271 272 2727272727 2727 2727 2727 2727 27F 280 282 283 285 287 289 28B 28C 28C 28C 28C 28D 28E 28F 290 292 292 293 294 295 296 297 298 29 29A 29B 29C 29D 29E 29F 2a0 2A1 2a2 2a3 2A4 2a5 2A6 2A7 2A8 2a9 2AA 2AB 2AC 2ad 2AE 2af 2b0 2b1 2b2 2b2 2b3 2b3 2b3 2b8 2B8 2B8 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2c0 2c1 2c3 2c4 2c5 2c6 2c7 2c8 2c9 2ca 2cb 2cc 2c2 c0 2d0 2d1 2d2 2d3 2d4 2d5 2d6 2d7 2d8 2d9 2f2 2f4 2f5 2f5 2f7 2f8 2f9 2fa 2fb 2fb 2fd 2fd 2fe 2ff 300 301 302 303 304 305 306 307 308 30a30b 30c 30d 30e 30f 310 312 313 314 316 311 319 319 31b 31b 31c 31d 31f 31d 31f 321 321 3232 323 325 326 327 328 329 32A 32b 32c 32d 32e 32f 33 331 333 333 334 335 337 339 33a 33B 33c 33d 33e 33F 340 341 342 343 344 345 348 347 349 34a 34b 34c 34D 34E 34f 350 351 352 353 354 355 36 357 358 359 35a 35b 35c 35d 35e 35F 360 361 362 364 365 366 368 369 36A 36B 36c 36D 36e 36f 370 371 372 37373737a 37b 7c 37D 37e 37f 380 382 383 384 385 387 387 387 387 373 388 389 38a 38b 38c 38d 38e 390 391 392 393 394 395 397 398 399 39a 39b 39c 39d 39e 39F 3a0 3A13a2 3a3 3A4 3a5 3A6 3a7 3A8 3A9 3AA 3ab 3ab 3ac 3ad 3ae 3af 3b0 3b1 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b3 3b9 3b3 3b3 3b6 3b3 3bc 3bd 3be 3bf 3c0 3c1 3c2 3c3 3c3 3c5 3c6 3c 8 3c9 3ca 3cb 3cc 3ce 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3ee 3ef 3f0 3f1 3f2 3f4 3f5 3f6 3f7 3f8 3f9 3fa 3f3 3fd 3f5 3FF 400
    值:E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    [30.590286] cdns-i2c ff020000.i2c:完成时等待超时

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    您能否澄清以下内容:

    • " 1位垂直图形集51次"的意思是什么
    • 您是否能够提供此.bin 文件进行我们这边的测试?
    • 您是否已尝试通过 GUI 上传图形?
    • 定制电路板上有多大尺寸的闪存?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    (1)"1位垂直图形集51次"的含义是什么

    如下图所示、我向图形集添加了相同的51个垂直图形、然后按"Save Pattern to File"按钮以获取图形.bin 文件(二进制文件大小为5576字节、文件 MD5为 eea1e9916099a88ab5f18bb607ff6463)。

    (2) 您是否能够提供此.bin 文件进行我们这边的测试?

    我已经尝试上传.bin 文件、但在上传二进制文件后、文件未显示在"File/URL"列中、并且无法按下"ok"按钮。

    (3) 您是否已尝试通过 GUI 上传图形。

    我没有 EVM 板 DLPDLCR2010EVM、因此  无法 通过 GUI 上传图形。 我通过我们定制的主板上传该模式。

    (4) 您的定制电路板上的闪存存储器有多大?

    闪存的大小为32Mbit。 器件型号为 W25Q32JVZPIQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、您好!

    您当前如何将图案上传到您的电路板上? 是否有 USB 端口? 此外、您当前用于图形集的时序是多少?

    此致!
    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    (1) 您当前如何将模式上传到电路板?

    我通过上一次回复中显示的 I2C 命令将图形集上传至我们的自定义主板。

    (2)您是否有 USB 端口?

    我们定制的主板上没有 USB 端口。

    (3) 您当前用于模式集的时间是什么?

    前暗设置为171uS、后暗设置为41uS、照明设置为1800uS。

    使用固件8.0.1时、可以成功执行相同的命令、并且可以成功投影图形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、您好!  

    您当前如何发送 I2C 命令? 我在上面的命令列表中没有看到 E1h 或 E2h 命令。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

      正如前面和下面附加的 I2C 操作日志:(wbuf 是发送的数据、rbuf 是返回数据、offset 是命令数据中的字节偏移、value 是偏移字节的相应数据)。

      I2C 命令以粗体显示。

      E1h 和 E2h 命令为粗体和斜体。

    (1) 读取控制器器件 ID (D4h)

    [1 ][编辑]
    偏移:00
    值:D4


    rbuf len[1]
    偏移:00
    值:0f

    [i] dlpc3470 |_ dlpc3470_check_self_device_id:118在检查控制器设备 id[0xF]时 SUCEEED
    [i]测试| main:162 dlpc 地址[0x55ae2bf740]

    (2) 读取 DMD 器件 ID (d5h)

    [2 ][编辑]
    偏移:00 01
    值:D5 00


    红唇长度[4]
    偏移:00 01 02 03
    值:60 0d 00 8d

    (3) 写入 LED 输出控制方法(50h)
    [2 ][编辑]
    偏移:00 01
    值:50 00

    (4) 写入 RGB LED 最大电流(5Ch)
    [编辑]
    偏移:00 01 02 03 04 05 06
    值:5c ff 03 ff 03 ff 03

    (5) 写入 RGB LED 电流(54h)
    [编辑]
    偏移:00 01 02 03 04 05 06
    值:54 40 00 40 00

    (6) 写入触发输出配置(92h)
    六个月[6]
    偏移:00 01 02 03 04 05
    值:92 02 00 00 00

    (7) 写入触发输出配置(92h)
    六个月[6]
    偏移:00 01 02 03 04 05
    值:92 03 00 00 00 00

    (8) 写入触发输入配置(90h)
    [2 ][编辑]
    偏移:00 01
    值:90 00

    (9) 写入图形配置(96h)
    第16名[第16名]
    偏移:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f
    值:96 00 01 04 08 07 00 AB 00 00 00 00 29 00 00 00

    (10) 写入内部图形控制(9Eh)  (停止操作控制)
    [编辑]
    偏移:00 01 02
    值:9E 01 00

    (11) 写入闪存数据类型选择(DEh)
    五个月[5 ]
    偏移:00 01 02 03 04
    值:DE d0 00 00 00

    (12) 写入擦除闪存数据(E0h)
    五个月[5 ]
    偏移:00 01 02 03 04
    值:e0 aa bb cc dd

    (13) 读取短暂状态(D0h)
    [1 ][编辑]
    偏移:00
    值:D0


    rbuf len[1]
    偏移:00
    值:93

    (14) 写入闪存数据长度(DFh)
    [编辑]
    偏移:00 01 02
    值:DF 00 04

    (15) 写入闪存开始(E1h)
    [第1025话]
    偏移: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2c 2b 2D 2e f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3a 3b 3c 3D 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4D 4e 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5b 5c 5d 5e 5F 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6B 6c 6d 6e 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 9394 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 aa AB AC ad ae af b0 b1 b3 b4 b6 b7 b8 b9 bb bc bd be bf c0 c1 c2 c2 c3 c4 c5 6 c7 c8 c9 ca cn cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc d de df e0 E1 e2 e3 e3 e3 e5 e6 e7 e8 e9 e9 ea eB EC ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f6 f6 f7 f9 fa FB fc FD FE ff 100 101 102 103 105 106 107 108 109 10a 10b 10c 10d 10e 10f 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118 119 11a 11b 11c 11d 11e 11F 20 121 122 123 124 125 126 127 128 12a 12b 12c 12d 12e 12F 130 131 132 133 134 135 136 137 139 13a 13b 13c 13d 13e 13F 140 141 143 144 145146 148 149 14a 14b 14c 14d 14e 14F 150 151 152 153 155 156 157 159 15A 1515 b 15c 15d 15e 15F 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16 c 16d 16e 16F 170 171 172 173 174 175 176 177 179 17a 17b 17c 17d 17e 17f 180 181 183 184 186 187 189 18A 18b 18c 18d 18e 18f 190 11 192 193 194 195 196 197 198 199 19a 19b 19c 19d 19e 19f 1a0 1a1 1A2 1A3 1a5 1a6 1a7 1A8 1a9 1aa 1ab 1ac 1ae 1af 1b0 1b1 1b2 1b2 1b3 1B4 1B5 1B6 1c4 1c5 1c6 1c7 1c8 1c9 1ca 1cb 1cc 1cd 1ce 1cf 1d0 1d1 1d2 1d3 1d4 1d5 1d6 1d7 1d8 1d9 1da 1dB 1dc1dd 1de 1df 1e0 1e1 e3 1f7 1f8 1f9 1fa 1fb 1fb 1fd 1fe 1ff 200 201 20 203 204 205 206 207 208 209 20A 20b 20c 20d 20e 20f 210 212 213 214 215 216 216 217 218 21a 21b 21c 21d 21e 21f 220 222 222 224 225 225 225 226 227 28 229 22a 22b 22c 22d 22E 22F 230 231 233 234 235 236 237 239 23a 23b 23c 23d 23E 23f 240 242 243 244 245 246 248 249 24a 24b 24c 24d 4e 24f 250 251 252 253 255 257 258 259 25b 25c 25D 25e 25F 260 261 262 263 264 265 266 267 269 269 2669 26A 26B 26c 26D 26E 26F 270 271 272 2727272727 2727 2727 2727 2727 27F 280 282 283 285 287 289 28B 28C 28C 28C 28C 28D 28E 28F 290 292 292 293 294 295 296 297 298 29 29A 29B 29C 29D 29E 29F 2a0 2A1 2a2 2a3 2A4 2a5 2A6 2A7 2A8 2a9 2AA 2AB 2AC 2ad 2AE 2af 2b0 2b1 2b2 2b2 2b3 2b3 2b3 2b8 2B8 2B8 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2c0 2c1 2c3 2c4 2c5 2c6 2c7 2c8 2c9 2ca 2cb 2cc 2c2 c0 2d0 2d1 2d2 2d3 2d4 2d5 2d6 2d7 2d8 2d9 2f2 2f4 2f5 2f5 2f7 2f8 2f9 2fa 2fb 2fb 2fd 2fd 2fe 2ff 300 301 302 303 304 305 306 307 308 30a30b 30c 30d 30e 30f 310 312 313 314 316 311 319 319 31b 31b 31c 31d 31f 31d 31f 321 321 3232 323 325 326 327 328 329 32A 32b 32c 32d 32e 32f 33 331 333 333 334 335 337 339 33a 33B 33c 33d 33e 33F 340 341 342 343 344 345 348 347 349 34a 34b 34c 34D 34E 34f 350 351 352 353 354 355 36 357 358 359 35a 35b 35c 35d 35e 35F 360 361 362 364 365 366 368 369 36A 36B 36c 36D 36e 36f 370 371 372 37373737a 37b 7c 37D 37e 37f 380 382 383 384 385 387 387 387 387 373 388 389 38a 38b 38c 38d 38e 390 391 392 393 394 395 397 398 399 39a 39b 39c 39d 39e 39F 3a0 3A13a2 3a3 3A4 3a5 3A6 3a7 3A8 3A9 3AA 3ab 3ab 3ac 3ad 3ae 3af 3b0 3b1 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b3 3b9 3b3 3b3 3b6 3b3 3bc 3bd 3be 3bf 3c0 3c1 3c2 3c3 3c3 3c5 3c6 3c 8 3c9 3ca 3cb 3cc 3ce 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3ee 3ef 3f0 3f1 3f2 3f4 3f5 3f6 3f7 3f8 3f9 3fa 3f3 3fd 3f5 3FF 400
    值:E1 50 41 54 4e 34 00 00 00 00 94 15 00 14 00 00 00 20 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 33 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e8 03 00 00 fa 00 00 00 3c 00 0 00 00 00 00 00 01 00 00 00 3c 00 00 00 00 33 01 00 84 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    (16) 写入闪存继续(E2h)
    [第1025话]
    偏移: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2c 2b 2D 2e f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3a 3b 3c 3D 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4D 4e 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5b 5c 5d 5e 5F 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6B 6c 6d 6e 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 9394 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 aa AB AC ad ae af b0 b1 b3 b4 b6 b7 b8 b9 bb bc bd be bf c0 c1 c2 c2 c3 c4 c5 6 c7 c8 c9 ca cn cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc d de df e0 E1 e2 e3 e3 e3 e5 e6 e7 e8 e9 e9 ea eB EC ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f6 f6 f7 f9 fa FB fc FD FE ff 100 101 102 103 105 106 107 108 109 10a 10b 10c 10d 10e 10f 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118 119 11a 11b 11c 11d 11e 11F 20 121 122 123 124 125 126 127 128 12a 12b 12c 12d 12e 12F 130 131 132 133 134 135 136 137 139 13a 13b 13c 13d 13e 13F 140 141 143 144 145146 148 149 14a 14b 14c 14d 14e 14F 150 151 152 153 155 156 157 159 15A 1515 b 15c 15d 15e 15F 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16 c 16d 16e 16F 170 171 172 173 174 175 176 177 179 17a 17b 17c 17d 17e 17f 180 181 183 184 186 187 189 18A 18b 18c 18d 18e 18f 190 11 192 193 194 195 196 197 198 199 19a 19b 19c 19d 19e 19f 1a0 1a1 1A2 1A3 1a5 1a6 1a7 1A8 1a9 1aa 1ab 1ac 1ae 1af 1b0 1b1 1b2 1b2 1b3 1B4 1B5 1B6 1c4 1c5 1c6 1c7 1c8 1c9 1ca 1cb 1cc 1cd 1ce 1cf 1d0 1d1 1d2 1d3 1d4 1d5 1d6 1d7 1d8 1d9 1da 1dB 1dc1dd 1de 1df 1e0 1e1 e3 1f7 1f8 1f9 1fa 1fb 1fb 1fd 1fe 1ff 200 201 20 203 204 205 206 207 208 209 20A 20b 20c 20d 20e 20f 210 212 213 214 215 216 216 217 218 21a 21b 21c 21d 21e 21f 220 222 222 224 225 225 225 226 227 28 229 22a 22b 22c 22d 22E 22F 230 231 233 234 235 236 237 239 23a 23b 23c 23d 23E 23f 240 242 243 244 245 246 248 249 24a 24b 24c 24d 4e 24f 250 251 252 253 255 257 258 259 25b 25c 25D 25e 25F 260 261 262 263 264 265 266 267 269 269 2669 26A 26B 26c 26D 26E 26F 270 271 272 2727272727 2727 2727 2727 2727 27F 280 282 283 285 287 289 28B 28C 28C 28C 28C 28D 28E 28F 290 292 292 293 294 295 296 297 298 29 29A 29B 29C 29D 29E 29F 2a0 2A1 2a2 2a3 2A4 2a5 2A6 2A7 2A8 2a9 2AA 2AB 2AC 2ad 2AE 2af 2b0 2b1 2b2 2b2 2b3 2b3 2b3 2b8 2B8 2B8 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2c0 2c1 2c3 2c4 2c5 2c6 2c7 2c8 2c9 2ca 2cb 2cc 2c2 c0 2d0 2d1 2d2 2d3 2d4 2d5 2d6 2d7 2d8 2d9 2f2 2f4 2f5 2f5 2f7 2f8 2f9 2fa 2fb 2fb 2fd 2fd 2fe 2ff 300 301 302 303 304 305 306 307 308 30a30b 30c 30d 30e 30f 310 312 313 314 316 311 319 319 31b 31b 31c 31d 31f 31d 31f 321 321 3232 323 325 326 327 328 329 32A 32b 32c 32d 32e 32f 33 331 333 333 334 335 337 339 33a 33B 33c 33d 33e 33F 340 341 342 343 344 345 348 347 349 34a 34b 34c 34D 34E 34f 350 351 352 353 354 355 36 357 358 359 35a 35b 35c 35d 35e 35F 360 361 362 364 365 366 368 369 36A 36B 36c 36D 36e 36f 370 371 372 37373737a 37b 7c 37D 37e 37f 380 382 383 384 385 387 387 387 387 373 388 389 38a 38b 38c 38d 38e 390 391 392 393 394 395 397 398 399 39a 39b 39c 39d 39e 39F 3a0 3A13a2 3a3 3A4 3a5 3A6 3a7 3A8 3A9 3AA 3ab 3ab 3ac 3ad 3ae 3af 3b0 3b1 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b3 3b9 3b3 3b3 3b6 3b3 3bc 3bd 3be 3bf 3c0 3c1 3c2 3c3 3c3 3c5 3c6 3c 8 3c9 3ca 3cb 3cc 3ce 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3ee 3ef 3f0 3f1 3f2 3f4 3f5 3f6 3f7 3f8 3f9 3fa 3f3 3fd 3f5 3FF 400
    值:E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    (17) 写入闪存继续(E2h)
    [第1025话]
    偏移: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2c 2b 2D 2e f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3a 3b 3c 3D 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4D 4e 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5b 5c 5d 5e 5F 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6B 6c 6d 6e 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 9394 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 aa AB AC ad ae af b0 b1 b3 b4 b6 b7 b8 b9 bb bc bd be bf c0 c1 c2 c2 c3 c4 c5 6 c7 c8 c9 ca cn cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc d de df e0 E1 e2 e3 e3 e3 e5 e6 e7 e8 e9 e9 ea eB EC ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f6 f6 f7 f9 fa FB fc FD FE ff 100 101 102 103 105 106 107 108 109 10a 10b 10c 10d 10e 10f 110 111 112 113 114 115 116 117 118 118 119 11a 11b 11c 11d 11e 11F 20 121 122 123 124 125 126 127 128 12a 12b 12c 12d 12e 12F 130 131 132 133 134 135 136 137 139 13a 13b 13c 13d 13e 13F 140 141 143 144 145146 148 149 14a 14b 14c 14d 14e 14F 150 151 152 153 155 156 157 159 15A 1515 b 15c 15d 15e 15F 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16 c 16d 16e 16F 170 171 172 173 174 175 176 177 179 17a 17b 17c 17d 17e 17f 180 181 183 184 186 187 189 18A 18b 18c 18d 18e 18f 190 11 192 193 194 195 196 197 198 199 19a 19b 19c 19d 19e 19f 1a0 1a1 1A2 1A3 1a5 1a6 1a7 1A8 1a9 1aa 1ab 1ac 1ae 1af 1b0 1b1 1b2 1b2 1b3 1B4 1B5 1B6 1c4 1c5 1c6 1c7 1c8 1c9 1ca 1cb 1cc 1cd 1ce 1cf 1d0 1d1 1d2 1d3 1d4 1d5 1d6 1d7 1d8 1d9 1da 1dB 1dc1dd 1de 1df 1e0 1e1 e3 1f7 1f8 1f9 1fa 1fb 1fb 1fd 1fe 1ff 200 201 20 203 204 205 206 207 208 209 20A 20b 20c 20d 20e 20f 210 212 213 214 215 216 216 217 218 21a 21b 21c 21d 21e 21f 220 222 222 224 225 225 225 226 227 28 229 22a 22b 22c 22d 22E 22F 230 231 233 234 235 236 237 239 23a 23b 23c 23d 23E 23f 240 242 243 244 245 246 248 249 24a 24b 24c 24d 4e 24f 250 251 252 253 255 257 258 259 25b 25c 25D 25e 25F 260 261 262 263 264 265 266 267 269 269 2669 26A 26B 26c 26D 26E 26F 270 271 272 2727272727 2727 2727 2727 2727 27F 280 282 283 285 287 289 28B 28C 28C 28C 28C 28D 28E 28F 290 292 292 293 294 295 296 297 298 29 29A 29B 29C 29D 29E 29F 2a0 2A1 2a2 2a3 2A4 2a5 2A6 2A7 2A8 2a9 2AA 2AB 2AC 2ad 2AE 2af 2b0 2b1 2b2 2b2 2b3 2b3 2b3 2b8 2B8 2B8 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2bb 2c0 2c1 2c3 2c4 2c5 2c6 2c7 2c8 2c9 2ca 2cb 2cc 2c2 c0 2d0 2d1 2d2 2d3 2d4 2d5 2d6 2d7 2d8 2d9 2f2 2f4 2f5 2f5 2f7 2f8 2f9 2fa 2fb 2fb 2fd 2fd 2fe 2ff 300 301 302 303 304 305 306 307 308 30a30b 30c 30d 30e 30f 310 312 313 314 316 311 319 319 31b 31b 31c 31d 31f 31d 31f 321 321 3232 323 325 326 327 328 329 32A 32b 32c 32d 32e 32f 33 331 333 333 334 335 337 339 33a 33B 33c 33d 33e 33F 340 341 342 343 344 345 348 347 349 34a 34b 34c 34D 34E 34f 350 351 352 353 354 355 36 357 358 359 35a 35b 35c 35d 35e 35F 360 361 362 364 365 366 368 369 36A 36B 36c 36D 36e 36f 370 371 372 37373737a 37b 7c 37D 37e 37f 380 382 383 384 385 387 387 387 387 373 388 389 38a 38b 38c 38d 38e 390 391 392 393 394 395 397 398 399 39a 39b 39c 39d 39e 39F 3a0 3A13a2 3a3 3A4 3a5 3A6 3a7 3A8 3A9 3AA 3ab 3ab 3ac 3ad 3ae 3af 3b0 3b1 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b7 3b3 3b3 3b3 3b3 3b9 3b3 3b3 3b6 3b3 3bc 3bd 3be 3bf 3c0 3c1 3c2 3c3 3c3 3c5 3c6 3c 8 3c9 3ca 3cb 3cc 3ce 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3ee 3ef 3f0 3f1 3f2 3f4 3f5 3f6 3f7 3f8 3f9 3fa 3f3 3fd 3f5 3FF 400
    值:E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    [30.590286] cdns-i2c ff020000.i2c:完成时等待超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、您好!

    感谢您的提问。 请给我几天时间与我的同事进行交流并与您联系。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

      谢谢你 这么长时间的帮助,我很高兴,如果你有任何进展告诉我。

    此致、

    加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、  

    我认为这个问题的根本原因是:  

    向 写入图形顺序表条目(0x98)(字节25 -图形集条目索引)中添加了一个新参数。 你们的逻辑可能没有考虑到这一点,因此你们面临着问题。 请确保您的逻辑已考虑此更改。 更多信息、请参阅编程人员指南- https://www.ti.com/lit/ug/dlpu075b/dlpu075b.pdf

    我还建议您参阅 v9.0.1固件版本对应的版本说明、以确保您了解最新 v9.0.1版本中所做的更改/更新。  

    此致、

    马扬克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

      我已经阅读了最新的 v9.0.1版本说明并添加了图形集条目索引到写入图形顺序表条目(0x98)命令、但我认为应该在使用 I2C 命令写入内部图形数据(如 DLPC-API 示例代码所示)后发送此命令。

      您是否是说我应该在发送内部图形数据之前发送写入图形顺序表条目(98h)命令 写入闪存数据长度 DFh )? 我已经尝试过这种方法、但结果仍然相同。 使用固件 v8.0.1成功执行相同的操作

    此致、

    加文。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:  

    您能否确认您是否按照程序员指南"">www.ti.com/.../dlpu075b.pdf"中第3.7节所述的模式编程步骤进行  操作。如果不是,请尝试相同的操作?

    这将有助于缩小问题是与图形编程相关还是与图形二进制兼容性相关的范围。  

    此致、

    马扬克