This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:为什么当显示屏停止(动态模式下的图形)时、DMD 上仍然有条纹显示器

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1309669/dlp6500fye-why-when-the-display-is-stoped-pattern-on-the-fly-mode-there-still-a-fringe-display-on-the-dmd

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件:DLPC900
如图所示、当显示屏停止时(动态图形模式)、DMD、THX 上仍然有条纹。 加载一组图片以显示时、相同的条纹图案也用作背景强度。 我想知道如何摆脱这种情况。  
THX  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi Wang:

    显示内部测试图形时是否看到相同的"条纹图案"?

    看起来不会显示某些数据线。 这可能是由于 柔性电缆连接松散、并且柔性电缆上的某些引脚可能未正确安装在 DLPC900柔性电缆焊盘上。 请尝试拧紧柔性电缆任一端的螺钉。 另外、检查 DMD 是否正确安装在插槽中。

    如果这样做没有帮助、请告诉我。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚