This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:低对比度

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1330998/dlp5530pguq1evm-low-contrast

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC230-Q1

我们仅使用由直流电源驱动的 R、G 或 B LED,此模块显示较低的对比度。  当输入黑色图片时,它显示一个矩形点(仅使用 G led ),这似乎不是一个光学问题,它可能是一个设置或驱动器问题。 你能告诉我怎么解决,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    您能解释一下低对比度是什么意思吗?  您是测量 ANSI 棋盘对比度还是全开/全关对比度?

    操作模式是什么?  此 EVM 可在非常宽的范围(16位步长)内进行调光、并且具有5000:1的调光范围。  显示这种低对比度的条件是什么?

    您是否已下载汽车控制程序?   

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    我们使用了全开/全关对比度。 我们使用了  DLPC230-Q1控制程序精简版来显示黑色 ppt、正如 pic 本问题中所显示的那样。 所有设置都是原始设置、我们仅使用由直流电源驱动的 R 或 G 或 B LED、而不是由 照明驱动器 PCB 驱动。   对比度低是由 调光范围造成的吗?  如何设置 调光范围? 我们从哪里可以获取 DLPC230-Q1控制程序的帮助手册?

    我们不 下载 汽车控制程序。  我们可以从何处 下载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们去年联系过您、请联系 DLP 中国。