This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:DLPC230

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1336202/dlp5530pguq1evm-dlpc230

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

您好、DLPC230的输入接口是标准 LVDS,对吧? 它也可以在不指定 TI 的解串器的情况下使用、并且只需要输入标准 LVDS 信号。 我的理解是否正确?  ,、它可以与其他解串器制造商合作(输出是 LVDS)、就在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brue:

    是的、您的理解是正确的。  DLPC230是一款标准 LVDS 解串器、并且与多个 TI FPD Link 串行器兼容(https://www.ti.com/interface/high-speed-serdes/fpd-link-serdes/overview.html)。  但是、请注意硬件的限制、这必须是数据表(www.ti.com/.../dlpc230-q1.pdf)中显示的格式、并且这种反序列化不包括直流平衡算法。  它只是直接解码数据。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jason ,还有一个问题,我们使用 CDC+ 解串器 +DLPC230+DLP4620,需要显示1920*960分辨率,菱形算法 是在 CDC 中实现的,请确认从 CDC 传输到解串器的像素时钟是什么,1920*960*60 (关于110MHz ),或960*60 (关于55MHz )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 那你打算怎么办?"  我不熟悉这个术语。   请注意、DLPC230不直接接受1920x960输入。  必须将此数据处理为从1920x960曼哈顿创建的960x960菱形格式(格式)。   请查看下图。  在将数据发送到 DLPC230/DLPC231之前、必须进行处理。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason

    CDC 是汽车上的中央域控制器、将在其中处理菱形算法。 根据你发送的照片,我有几个要点可以确认:
    1. 1920*960的图像通过金刚石算法处理, DLPC230的实际输入分辨率是960*960。 然后 PCLK 大约是55MHz 而不是110MHz,我的理解是否正确?
    2、经过金刚石算法处理后,真实图像的最终 DLP4620显示分辨率为1920*960或960*960分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    DLPC230将以较低的时钟速率接受960x960输入。  它无法直接接受1920x960输入。  在这种情况下、必须对数据进行预处理才能仅输入960x960输入。

    谢谢。

    杰森