Other Parts Discussed in Thread: DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC910 您好!
我想由 ISE14.7对 DLPC910进行编程。 但我在 ISE14.7的 PROM 列表中找不到 IS25LP128。 如何对其进行编程? 请参见下面中的图片。
谢谢!
晴天


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 user5911856:
感谢您接受请求。 我已在 E2E 上向您发送了私人消息、以便我可以向您发送有关如何使用 SPI PROM 的文件和说明。
我将关闭该主题、因为我们将使该主题脱机。 但是、您可以通过向该线程添加另一个回复来在14天内重新打开该线程。
此致、
迈克尔·莱