This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:Lightcrafter 软件胜出#39; t 离开视频模式

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPC900, DLPLCR65EVM, DLP6500FYE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1350982/dlp6500fye-lightcrafter-software-won-t-leave-video-mode

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件:DLPC900DLPLCR65EVM、DLPLCRC900EVM

我尝试按照有关在 Lightcrafter 软件上设置 DMD 和评估板的说明进行操作。 我有一个问题,在操作模式下,我不能让视频模式在动态模式,因为软件恢复到视频模式。 在左侧的状态菜单上、我可以看到正在运行的视频被勾选、但我不知道为什么、或者如何停止、因为我不相信我已经启动了这个。 非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    我可以得到 DLPC900 GUI 的屏幕截图、以便我可以查看状态标志吗?

    我也可以获得以下信息吗?

    您正在使用哪个固件版本? 是否是每个 DLPC900 EVM 随附的*_oob.img 文件? 什么是固件标签?

    1. 在发生这种情况之前、您使用了哪些操作或功能? 我希望可以放心地认为您刚刚收到了该电路板、并按照所示的顺序阅读了用户指南
    2. DLPC900 EVM 上的哪些 LED 亮起或闪烁?
    3. DLPC900 EVM 上的跳线配置是什么? (请提供清晰的电路板图片、以便我也可以看到跳线配置)
    4. 您的 DMD 是否显示来自主机的任何视频?
    5. 您是否尝试过在视频模式中选择断电选项、然后单击"设置?" 在正常条件下、切换工作模式时不需要执行此操作、但如果您尚未执行此操作、请让我们尝试其他方法
    6. 发生这种情况时、DLPC900 GUI 的状态标志菜单中是否有任何状态标志"闪烁"?
    7. 这是否可以重现、或者您是否让控制器保持此状态?

    在继续之前、请告知我以下情况。

    谢谢!
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    非常感谢您的快速回复。 仔细查看您的问题、提示我再次检查状态标志、我发现控制器/ DMD 已勾选"不兼容"。 查看我的元件列表、我认为情况不应该是这样、因为我将 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 配合使用。 电路板上的 DMD 似乎具有 DLP6500FYE 的器件型号、我原本以为它是 DLP6500FYE。 这会是问题吗? 我想先检查一下、如果没有、我会继续回答您以上的其他问题。

    非常感谢、

    格雷梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读更多一点从我在手册中读到的' DMD 不兼容'标志,我更换了一个较长的电缆,我单独分开,这似乎解决了问题。 我不确定我收到的短柔性电缆是否有故障、但这似乎解决了我的问题。

    感谢您的帮助。

    格雷梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以给我们发送两根柔性电缆的图片吗? Amphenol 7840-001是我们目前使用的电缆。 我很高兴听到这只是一个小问题、您能够快速解决这个问题!

    此致、
    迈克尔·莱