This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:支持使用 UV 激光349nm

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1351742/dlp9000xuv-availiability-for-using-uv-laser-349nm

器件型号:DLP9000XUV

大家好!

我们计划使用  配备 UV 激光器的 DLP9000XUV (WL:349nm、功率:150mW (max)、15mW (min)) 建议的照明功率(总组合<353nm:10mW/cm^2)远小于我们的功率密度(9.65 ~ 96.5mW/cm^2)。 关于电源问题、我在下面有几个问题。

1.如果我们使用349nm 激光源、DMD 会发生什么情况? (例如、由于防反射涂层退化而导致的强度下降)

2."总计小于353nm "是什么意思? 我仍然感到困惑、不知单波长(<353nm)的最大照明功率 是否可高于10mW/cm^2。

3.镜片和防反射涂层的光学特性(如反射、吸收光谱)在哪里可以得到?

4.我想征求您对 DLP9000XUV 采用349nm 作为我们激光源的意见。

如果您有任何问题或需要更多信息来回答我的问题、请告诉我! 谢谢!

此致!

太行市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再提大家好、

    请问您的申请是什么? 如果您不想在公共论坛上透露相关信息、可以在 E2E 上向我发送联系(朋友)请求。

    我将在下周更详细地探讨这一问题、并请来自光学和热团队的一些同事提供帮助。

    但现在、我不会在 DLP9000XUV 中使用349nm 的波长、因为该波长低于该 DMD 所支持波长的最小规格。 此 DMD 支持355nm 至420nm 的波长。

    由于您的问题仍然有效、该主题将保持开放状态。

    此致、
    迈克尔·莱

    P.S.我将离开办公室4月24-29日,如果这个线程继续超过23日. 我只是想让你知道礼貌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迈克尔!

    感谢您的帮助和回复。 我发送了一个朋友的请求和消息来讨论它的更多!  

    此致!

    太行市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我很抱歉这么晚才回复。 感谢您的请求。 让我在离线讨论时开始深入了解这一点!