This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:关于 Trigger_In_ 1

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1369119/dlp4500-about-trigger_in_1

器件型号:DLP4500

工具与软件:

我是 Miwa Kitakaze 和 DLP4500用户。

在这个问题中、请告诉我 Trigger_In_ 1的操作。

(1)我认识到触发器可以发送在图案序列中注册的图像。
当我用 Trigger_In_ 1更改模式图片时,最后一张图像注册了序列后,它会再次回到起始图像?

(2)是否需要在插入触发器1之前操作 GUI?

例如、在 Pattern Sequence Start/Stop/Pause (图形序列开始/停止/暂停)窗口中、如果我单击 Validate sequence (验证序列)以使其准备好播放、那么在进入触发器1后是否会播放图像?

此致、Miwa Kitakaze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miwa Kitakaze、

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请参阅用户指南中的信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu011f/dlpu011f.pdf

    对问题1的答复:  

    请注意以下几点:

    对问题2的答复:

    如果使用触发器 IN1、则需要相应地设置触发模式:

    验证序列后、EVM 将使用触发器 IN1来显示图形。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex

    感谢您的快速回复。

    之后、我们为 triggerIn1和 triggerIn2进行了布线。

    我们 确认了它的触发器也起作用。

    但是、 即使我阅读了用户指南、我也无法理解 GUI 设置。

    特别是、不需要设置时序、因为模式是由触发器1发送的、对吗?
    我想通过触发时间来控制图形的投影时间。

    如果我想每秒在触发器1上发送一个模式、请告诉我应该使用多少个时序设置。

    此致、

    Miwa Kitakaze.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex

    感谢您的快速回复。

    之后、我们 为 triggerIn1和 triggerIn2进行了布线。

    我们 确认了它的触发器也起作用。

    但是、 即使我阅读了用户指南、我也无法理解 GUI 设置。

    特别是、不需要设置时序、因为模式是由触发器1发送的、对吗?
    我想通过触发时间来控制图形的投影时间。

    如果我想每秒在触发器1上发送一个模式、请告诉我应该使用多少个时序设置。

    此致、

    Miwa Kitakaze.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miwa Kitakaze、

    请尝试设置此设置、以便根据您希望触发进入的工作方式将触发类型设置为外部正或负、然后将序列设置设置为内部/外部。

    采用此设置时、中的触发器应控制图形、而不是任何其他参数。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    到最后一个问题、我都在使用模式序列。
    这一次、当我使用图形序列可变曝光时、我能够使它正常工作。

    但我有其他的漩涡。
    我已经设置了下面的图,并按触发输入1的顺序投影,但第二个星期后,第二个图像替换我注册的最后一个图像。 这是某种错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitakaze-San、

    我们的团队成员将在下周早些时候与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek

    感谢您的答复。

    我将等待你的成员返回。  

    此致、
    Miwa Kitakaze.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitakaze-San、

    感谢您的理解。 我们很快就会联系。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex

    我知道您找不到、但让我再问一个问题。

    我不确定  TRIGGER-INPUT1的行为。

    因此、我决定使用 trigger_input2自动运行图形序列、而不是使用 trigger_input1依次投影一个图像。

    问题1。 我创建一个具有4个图像的图形序列、在第4个图像之后、我需要从触发器2输出信号。 我是否应该在"Trigger2patters"控件窗口中设置"Trigger2perpulse"? 如果是、我应该设置多少个?

    问题2: 当我使用重复模式时、是否可以在触发器2之后设置等待时间?

    问题3。  当我使用播放模式时、 在图形序列完成后、再次进入触发输入2时、该模式不会移动。  触发输出2后、我的系统需要等待时间、因此如果无法像我在 Q2中要求的那样在重复模式下设置等待时间、我想使用播放一次模式、并使用 Trigger_Input 2和 Trigger_Output 2来重复控制。 如果我无法重复使用输入2、则无法建立我的系统。 有什么办法可以做到这一点吗?

    此致、

    Miwa Kitakaze.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitakaze-San、  

    感谢您的耐心。  

    我们为 DLP4500提供支持的专家目前不在办公室、下周将再见。 我们将在下周初在本论坛上作出回应。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题太长了、我还有其他问题。
    好的、我完成了这个问题、再次提问。

    此致、

    Miwa Kitakaze.