This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC231S-Q1:DLPC231S-Q1参考原理图

Guru**** 1688270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC231S-Q1, DLP4620SQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1372433/dlpc231s-q1-dlpc231s-q1-reference-schematic

器件型号:DLPC231S-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP4620SQ1EVM

工具与软件:

您能否使用 OrCAD 共享 DLPC231S-Q1的参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    DLPC231S-Q1的参考原理图可作为 DLP4620SQ1EVM 参考设计的一部分提供。

    您可以 在此处找到相关链接。 请下载包含这些设计文件的 DLPR132.zip。

    编辑:很抱歉、DLPC231是仅使用 Altium 设计工具设计的。 我们没有 OrCAD 设计。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我今天在办公室里谈论了几个话题、但遗憾的是、没有一个快速简单的解决方案可以解决您的问题。

    以下是一些可能有用的选项:

    1. 使用 DLP5530Q1EVM 原理图和设计文件 作为项目的起点、并根据需要进行编辑
    2. 如果您已经拥有 Altium Designer、另一种选择是使用 DMD 和驱动器板的参考设计、并手动将 OrCAD 原理图转换为 Altium 原理图
      1. 这些设计比控制器不太复杂、因此这可能是一个不错的选择、但由您和您的团队来决定您能够选择或愿意选择哪条路径。

    很抱歉、我们目前没有将其作为 OrCAD 原理图。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Ly:

    据我所知、Altium 可以转换为 OrCAD 原理图。 遗憾的是、我们没有 Altium 许可证、您能否将 DLPC231原理图转移到 OrCAD 原理图中?  

    我想你可以找到方法在 googling 像下面的链接.

    www.altium.com/.../orcad-export

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我不知道该工具! 让我看看我的团队和我是否能做到这一点、我会在一周结束前向您通报最新情况?

    如果它未能通过我们的前几个测试、我们可能不得不多次尝试它。 不过、这对我们非常有帮助!

    感谢您为我们提供此资源。 我们将 很快进行测试。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我 DMPC231S-Q1参考原理图是否可以转换为 OrCAD 格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    很抱歉、如果可能、请允许我在下周前为您获取。  本周,我不得不克服一些障碍,才能使用我们的 Altium Designer 工具。
    我在 OrCAD 中找到一个选项、允许我在*时间内导出这些工具。 SchDoc 文件是 ASCII 格式而不是二进制格式。

    我要仔细检查整个原理图、确保所有库都已正确迁移。 最容易发现的是缺少 NC 指示器。 我会交叉检查原理图*。pdf 文件以确保正确标记所有 NC。

    再说一次、很抱歉、这需要更长的时间。 我下周会回来、但我要求您在收到文件时验证这些文件。 我们无法保证工具完全正常工作、正如我们已经看到的 NC 引脚。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要在原理图中使用 DLC231S-Q1库。 因此、如果 Ref 号 U2 (DLPC231) 可以、则请将其分享给我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    好的、在这种情况下、让我看看我们是否能够转换这个库。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我已在 E2E 上向您发送了一个朋友申请、以便我可以与您共享*。olb 文件。

    我无法找到只适用于 DLPC231的单个库、但能够导出该项目库。 您是否可以看到这是否起作用? 您可能需要自行进行一些验证、以确保一切都按预期运行、直到我了解 DLPC231元件是否有单个库。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Ly

    我接受了您的请求、请分享*。olb 文件、然后我将与我的合作伙伴进行确认。

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我已向您发送未经验证的*。dsn 和*。olb 文件。 如果这些无法正常工作、请联系我们、我会看看是否还有什么可以做的。

    此致、
    Michael Ly