This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DMD 控制器的 ROM 文件

Guru**** 2187285 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP9000, DLPC910, DLP9000X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1376656/dlpc910-rom-file-for-dmd-controller

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件:DLP9000DLP9000X、DLPC900

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用 DLP9000和 DLPC910ZYR 开发电路板。

您能否提供包含 DLPC910ZYR 的 DMD 控制器逻辑的 ROM 文件?

作为参考、他们使用的是闪存存储器(Infineon S25FL256SAGMFI00)。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来询问我的同事、他们具有 mySecure 访问权限、以帮助提供文件。

    我会向您发送一个 E2E 请求、以便我们可以离线讨论这个问题。

    请注意、面向 SPI PROM 的我们二进制文件的 PROM 目标用于32 MIB 目标、而不是客户正在使用的256 MIB 目标。

    他们可能需要*。bit 文件来创建新的*。mcs、*。bin、*。hex 或他们在这种情况下需要的任何扩展名。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH Shin、您好!

    在继续进行 MySecure 访问之前、我感到困惑。  客户是使用 DLP9000X 还是 DLP9000进行开发?  DLPC910仅支持 DLP9000X。   

    他们所使用的 SPI 闪存表明这适用于 DLPC910、因为 DLPC900使用并行闪存。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael 和 Fizix

    我将通过电子邮件和消息进行回复。

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    谢谢、我们收到了您的消息! 看起来 正在使用 DLP9000X、它与 DLPC910支持的 DMD 相匹配。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    因为 Fizix 已经给你发送了这个文件,我将继续并关闭这个线程。

    如果您或客户有任何其他问题、您可以从现在起最多两周重新打开该主题。

    谢谢!
    Michael Ly