主题中讨论的其他器件: DLPLCRC910EVM
工具与软件:
您好、TI 专家:
当我们验证 dlpc910设计中的 SPI 闪存解决方案时有一个问题。
dlpc910测试板是正常的电路板、可以正常工作。
我们跳转到良好的 dlpc910测试板上。
步骤如下:
1、检验环境、运行良好。
2、将 bin 文件(DLPR910A.bin)烧录到 SPI 闪存(IS25LP128F-JBLE)
3、移除 R46、并使用4.7k Ω 电阻器从 DDC_M0上拉至 VCC3V3
4、移除 R38、并将导线从 DLPC_DIN 跳接至 SPI 闪存的引脚2
从 AA10到 SPI 闪存的引脚1的5、跳线、移除 R12
6、从 DLPC_CCLK 跳转到 SPI 闪存的引脚6。 注意:DLPC_CCLK 仍然连接到 DLPR910AYVA
7、将 AA9跳接至 SPI 闪存的引脚5。 注意:DLPC_CCLK 仍作为反向连接到 FPGA、(FPGA 下拉默认为)Ω。
8、上拉每个4.7k Ω 电阻器下 SPI 闪存的引脚1、引脚3、引脚7。
9、将3.3V 和 GND 连接到 SPI 闪存
10、加电、无法正常工作。
11测量 SPI 信号的波形、看起来没有问题。
EVM 与测试板之间的不同之处
1、DLPC_DONE、DLPC_INITB、DLPC_CCLK 未断开到 DLPR910AYVA
2. AA9仍然连接到 FPGA 作为反向。
问题:
1、DLPC_DONE、DLPC_INITB、DLPC_CCLK 必须与 DLPR910AYVA?断开
2、AA9必须断开与 FPGA 的连接?
3、您可以提供一些建议?
SPI 时钟
MISO
主站输入
CS