This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:HOSTIRQ 处于低电平状态之前的 I2C 通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1394765/dlpc3433-i2c-communication-before-low-state-of-hostirq

器件型号:DLPC3433

工具与软件:

在 HOST_IRQ 变为低电平之前、i2c 总线上是否可以进行 i2c 通信?  例如:主设备能否在 HOST_IRQ 为低电平之前开始向 DLPC3433发送消息、并等待确认事务与等待 HOST_IRQ 引脚?   

我们在数据表中看到注释"在 HOST_IRQ 变为低电平以指示自动初始化完成之前、I2C 活动无法开始。"   在初始化期间、其他器件的 I2C 总线上是否在此期间有活动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    不建议在 Host_IRQ 转换之前发送任何 I2C 通信。 这是因为 Host_IRQ 指示 DLPC 正忙于进行一些内部处理、因此我们建议将其用作 BUSY 信号。

    此致!

    Maximus