This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:DLP2010NIR

Guru**** 1709640 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1397194/dlp2010nir-dlp2010nir

器件型号:DLP2010NIR

工具与软件:

您好、专家

我们希望使用 DLP2010NIR 开发用于全光通信网络的 WSS (波长选定开关)、。

然而、目前我们缺乏有关在 WSS 中应用 DLP 器件的参考资料。

 您能否向我们提供有关 WSS 的一些文档或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我不知道我们有任何 WSS 参考设计或文档。  让我在小组中四处询问、看看是否有什么可用的东西。

    通常、此 DMD 已用于小型光谱应用、但 WSS 可以发挥作用。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

       感谢您的答复! 我们期待收到一个好消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    与团队交谈后、我们似乎没有针对 DLP2010NIR DMD 的 WSS 应用程序的任何配套资料。

    我还想提请您注意、此 DMD 不是密封 DMD。  这可能会影响环境要求。

    此 DMD 通常用于光谱应用、如这里的示例:  https://www.ti.com/tool/DLPNIRNANOEVM 

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

       尽管我没有得到直接的回答、但您的提醒仍然非常感谢。

       我希望将来遇到任何与 WSS 相关的应用程序时、您可以与我分享!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如果可能有任何参考设计、Fizix 会对此作出进一步的回应。 Fizix 等人 没有 与 WSS 相关的应用程序配套资料。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    虽然我们没有 WSS 附属品、但我仍然建议查看我们拥有的 NIRScan Nano 附属品、因为分离波长的一些原则是相似的。  正如我看到的、它将把选定的波长返回到光纤中。  或许使用一个循环器。

    我会一直闭上眼睛的。

    Fizix