This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433CZVB

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1399441/dlpc3433-dlpc3433czvb

器件型号:DLPC3433

工具与软件:

您好!

我们要将此部件用于我们的产品 DLPC3433CZVB、我要确保为此下载正确的固件。 要选择固件、可以选择 DLPC3433或 DLPC3433_AR、我应该使用哪一个?

谢谢!

Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:  

    这两种固件选项之间的区别仅在于所包含的"外观"。 AR 项目具有"AR 外观"、这会增加视频帧之间的暗时间、建议将其用于 AR 耳机应用。 两种配置都适用于 DLPC3433。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Maximus 的帮助!