This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC350:打开 JTAG programr.exe 时出错

Guru**** 2147170 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1427018/dlpc350-error-opening-jtag-programmer-exe

器件型号:DLPC350

工具与软件:

您好!

当我双击 JTAG 编程器图标、通过 DLPC350将固件刷写到闪存中。 我收到以下错误。 这里还给出了 sxstrace 工具的输出。  

 

e2e.ti.com/.../jtaglog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    这是配置中存在冲突公共库的 Windows 错误。  请告知我们 Windows 的版本和具体的内部版本。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件名称笔记本电脑-D07JONQ5
    第12代处理器 Intel (R) Core (TM) i5-1240P 1.70 GHz
    已安装的 RAM 16.0 GB (15.7 GB 可用)
    系统类型64位操作系统、基于 x64的处理器
    触控笔和触控此显示器没有触控笔或触控输入可用

    Windows 11 Home 单语言版
    版本23H2
    安装于2024年1月1日
    操作系统版本22631.4317
    体验 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1041.0

    DLP LightCrafter 4500 JTAG 闪存编程器(有效)- 1.0版- 2014年04月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、

    请从 Microsoft 查找安装的 vcredist。  我们无法提供它。  请先尝试2010版本。

    请告诉我这是否可以解决您的问题。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从2010年到2015年,我安装了每一个版本的 vcredist ,但它不起作用。 请告诉我其他方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是 DLPCR4500GUI 也会提供类似的误差、为您提供信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、

    也可以尝试2008版。  这是大多数这些文件的编写依据、但2010年应该是兼容的。

    此处未知的部分是、它在 Windows 11下可能无法正常工作。  我们根本不知道这些是在 XP/Win 7天内编写的。

    请告诉我进展如何。  也可以使用 Win 7创建虚拟机。  并不理想、只是作为一个停止间隙。

    Fizix,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    我尝试了2008和2010版本,但仍然是相同的问题。 我把他们安装在另一台笔记本电脑上,也有同样的问题。 TI 是否可以通过最新版本的 Windows 重新编译?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    它不像重新编译那么简单。  许多图书馆和其他组件都是2010年的、必须经过大修才能专门为 Windows 11进行编译。  我知道、即使对于 Windows 10、也需要一些工作才能使用较旧的可再发行库。

    再次运行 sxstrace 工具并确定缺少哪些库和版本。  我怀疑这个名单现在会更小。   

    然后搜索 MS 以查看是否除了可以安装的 vcredist 安装程序之外还有安装程序以提供缺失的安装程序。

    本文可能会有所帮助:  https://www.veritas.com/support/en_US/article.100039044 

    Fizix