工具与软件:
你好。
我无法使 DLPLCR4500EVM 视频模式以120Hz 的频率显示。 您能告诉我如何操作吗?
我正在使用 Windows 10 Pro 和 GeForce GTX 1660 Ti 显卡。
我想以120 Hz 的频率显示、但当我尝试在操作系统显示设置中设置它时、我只能选择60 Hz。
连接使用控制软件获得的电流设置。
我检查了公告板上的其他主题,但一些链接是坏的,我不知道如何设置它。
您能告诉我如何显示和使用 GUI 进行设置吗?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
我无法使 DLPLCR4500EVM 视频模式以120Hz 的频率显示。 您能告诉我如何操作吗?
我正在使用 Windows 10 Pro 和 GeForce GTX 1660 Ti 显卡。
我想以120 Hz 的频率显示、但当我尝试在操作系统显示设置中设置它时、我只能选择60 Hz。
连接使用控制软件获得的电流设置。
我检查了公告板上的其他主题,但一些链接是坏的,我不知道如何设置它。
您能告诉我如何显示和使用 GUI 进行设置吗?
提前感谢您。

忘记拿屏幕快照了、所以我要添加一个屏幕快照。
尊敬的 Atsuo:
请参阅以下主题。 它提供了有关此问题的最新信息:
我遗憾地告知您、DLPLCR4500EVM 在120Hz 下似乎无法正常工作、目前似乎没有计划进行任何修复。
Fizix
谢谢你。
如果 DLPLCR4500EVM 能够以90Hz 或更高的帧速率更新屏幕、
可以充分抑制更新屏幕时发生的闪烁。
对于我的应用、只要可以抑制闪烁、映像本身大约10-15 Hz 的更新频率将不是问题、因此问题已经解决。
您好、Atsuo
感谢您让我们知道并标记为已回答。 希望您的回答能够帮助未来的用户。
Fizix