This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:DLP5531LEQ1EVM

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1432893/dlpc230-q1-dlp5531leq1evm

器件型号:DLPC230-Q1

工具与软件:

您好、启动 DLPC 工具时出现以下错误:

DLPC230控制程序1.8内部版本1242的崩溃文件(3142475da8d7)
当前时间:2024年10月31日1:42:53 PM


消息:


2024年10月31日1:42:53 PM
异常:无法加载文件或程序集"DLPComposer.SDK.Lite.dll"或其中一个依赖项。 找不到指定的模块。
来源:InterfaceDefinition
TargetSite:布尔 EncryptToFile(System. 字符串、系统。 字符串、通用。 ContentType、通用。 归档类型)
堆栈跟踪:
在 InterfaceDefinition.ApplicationManager.EncryptToFile (字符串文件路径、字符串内容、ContentType ContentType、ArchiveType 归档类型)
在 InterfaceDefinition.ApplicationData.PopulateCurrentMode()
在 InterfaceDefinition.ApplicationData.FillApplicationDataSettings()
在 ControlProgram.MainForm..ctor (String[] args)
在 ControlProgram.ControlProgramApplication.OnCreateMainForm()
位于 Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
位于 Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
在 Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[]命令行)
在 ControlProgram.Program.Main (String[] args)
数据:
InnerException :空

问题与该主题相同: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/993239/dlpc230-q1-dlpc230-control-program-wouldn-t-launch

解决方案是什么? 我尝试了管理员和重新安装解决方案在票据,它也不适合我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thijs、

    很抱歉、您遇到了问题。 我正在获得一个专业人员,可以帮助你很快。

    感谢您的耐心、因为他们回应!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thijs:

    非常抱歉、DLPC230 Control Program 似乎不能为您效劳。

    我可以知道您使用的是什么操作系统吗? 如果您安装的是 Microsoft Windows 操作系统、您是否安装了适当的 Microsoft 依赖项? 据我所知、这是一个仅支持 Windows 的应用程序、但我可能会被误解。
    您将此安装在何处? 默认位置为"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DLPC230 Control Program Lite 1.60.1.141"

    我并不熟悉该软件、但我在阅读日志时首先想到的是 Microsoft Visual Basic 存在一些依赖关系。 这很可能在主应用程序开始时失败:

    at ControlProgram.ControlProgramApplication.OnCreateMainForm()
    位于 Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
    位于 Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
    在 Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[]命令行)
    在 ControlProgram.Program.Main (String[] args)[/QUOT]

    您是否能够再次下载安装程序? 可能文件在您最初下载时已损坏? 我会再次卸载一次、从 DLPC230软件开发选项卡中再次下载安装程序、 删除旧安装程序、然后重新安装。

    然后、如果此问题仍然存在、请检查此错误是否再次出现。 您是否有同事或同事能够在计算机上重新安装以重现此问题?

    Aaron、
    感谢您在我离开办公室时为我提供服务。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thijs、

    我的一位同事说她以前看到过这个错误。 毕竟您缺少依赖项(特别是 DLL)!

    如果您接受我的 E2E 朋友邀请、我会给您发送一封私人消息。

    此致、
    Michael Ly