Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479, DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479、 DLP4710EVM-LC
工具与软件:
我要使用 DLPC3479的"读取系统温度(D6h)"命令获取连接到 DLPA3005的 ACMPR_IN_2的热敏电阻的温度。
AFE_SEL 是默认 ILLUM_A_FB/xx、因此我需要更改 AFE_SEL。
如何更改 AFE_SEL 寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479, DLP4710EVM-LC
工具与软件:
我要使用 DLPC3479的"读取系统温度(D6h)"命令获取连接到 DLPA3005的 ACMPR_IN_2的热敏电阻的温度。
AFE_SEL 是默认 ILLUM_A_FB/xx、因此我需要更改 AFE_SEL。
如何更改 AFE_SEL 寄存器?
您好 Koichi-San、
再次感谢您通过 E2E 与我们联系!
您是否使用 DLPC4710EVM-LC 或这是定制系统?
如果您有 GUI 并可以与系统通信、则可以利用 GUI 的"Advanced"部分、转到"Commands"->"System"->"Read System Temperature"并执行 Get。
如果您按照我们的连接进行了操作(如您所述)、并使用 DLPA3005的 ACMPR_IN_2、您可以传输 D6h 命令、您将以2字节的返回值接收该参数。 请仔细阅读3.6.7.2返回参数、以了解相应的温度和温度幅度符号。
下面我做了3次-我没有一个温度传感器连接在返回什么。

此致!
亚伦