This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:测试 TI 2.0订单 API 测试获取错误

Guru**** 534295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1232442/ti-api-test-ti-2-0-order-api-test-get-the-error

器件型号:TI-API
尊敬的 TI API 支持团队:
我已经完成密钥生成步骤以获取 ID 和密码。
已为每个售给/收货代码完成配置文件标识。
我尝试使用密钥通过以下步骤访问订单 API 测试。
1.从 TI 1.0获取令牌( transact.ti.com/.../accesstoken )
2.使用承载令牌访问测试订单 API: transact.ti.com/.../test  
收到以下错误消息、谢谢、请帮助检查。
{
    "故障": {
        "faultstring": "   由于 未   找到任何匹配项而导致 API 调用无效"
        "详细信息": {
            "ErrorCode": "keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound"
        }
    }
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Su Susan、

    在执行测试 API 前、您需要点击"authorize"并为您提供 client_id 和 client_secret (请参阅下面的示例)。


    如果这不能解决您的问题、那么、我需要您向我提供更多详细信息。   

    此致、

    法耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Faye

    我在测试 API 前使用身份验证。 但它仍然存在相同的问题。

    请求以下数据、请帮助核实。

    {
    "订单":{
    "checkoutProfileId":""、
    "customerPurchaseOrderNumber":"12345"、
    "endCustomerCompanyName":"USI"、
    "expediteShipping":错误、
    "customerOrderCommments":[
    {
    "消息":"我的测试顺序"

    ]、
    "lineItems":[
    {
    "customerLineItemNumber":1、
    "tiPartNumber":"NE555DR"、
    "customerPartNumber":"USIPN"、
    "customReelIndicator":错误、
    "数量":1、
    "customerItemComments":[
    {
    "消息":"在此处输入一些注释"

    ]
    }、
    {
    "customerLineItemNumber":2、
    "tiPartNumber":"LM358PWR"、
    "数量":1

    ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Susan:

    其中一个 API 尚未获得批准。  我在询问,并将在明天回复你。

    此致、

    法耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Susan:

    您现在应该能够测试订单 API、而不会遇到身份验证错误。  如果您遇到其他问题、请告知我们。  我将关闭该主题。

    此致、

    法耶