This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:备货 v2订单更改

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1227780/ti-api-backlog-v2-order-change

器件型号:TI-API

我希望在 更改订单(在"更改订单"窗口之外)时能清楚地了解一些事项?
-是否可以在不删除整个行项目的情况下删除计划?
-您可以减少一个计划的数量而不修改同一行项目中另一个计划的数量吗?
-申请的发货日期可以更改吗?

此外、这些变更是否由 API 实施并会导致变更申请被拒绝、或者这是否会遗漏 API 且 TI 员工事后可进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas、请让我看看此链接是否有助于您解决"变更单"窗口之外的问题:

    -是否可以在不删除整个行项目的情况下删除计划?  (修订以帮助更准确) **参见 belowIi 仍然有行项目2,但现在对于5000最初是7500在订单创建。有3个请求的日期,但现在我有2个请求的日期(基本上删除了请求的日期 和 chg 数量)

    排序-所以此处的示例它确实是根据请求数量和请求日期您能够增加减少-保持整个 PO- PO 项目结构。

    因此,如果我原来有7500 对于3个请求日期 ,现在我真的只想要5000对于2个请求日期, 我会将2500放在2个请求的日期、并删除第3个请求的日期  、从而将我的 PO 上的 INE 项目2从7500更新为5000个两个日期与3个日期。

    customerLineItemNumber ":"2"、
    "lineItemChangeIndicator":"u"、
    "tiPartNumber":"DRV8304SXXX"、
    "customerPartNumber":"TIABCDEF"、
    "CustomerParticipatedUnitPrice":1.00、
    "customerCurrencyCode":"USD"、
    "时间表":[
    {
    "申请数量":2500、
    "RequestedDeliveryDate":2023年05月28日
    }、
    {
    "申请数量":2500、
    "RequestedDeliveryDate":2024年03月01日
    }、
    { **删除此内容 并保留以上内容2 -从7500至5000 **
    "申请数量":2500、
    "RequestedDeliveryDate":2024年03月04日

    -您是否可以减少**行项目 **的请求数量,而不必修改同一行项目的另一个请求日期的数量。  

    原来的请求是6000,现在您希望它是5000 -只更改1个请求数量,只保留日期, 将3000更改为2000  

    customerLineItemNumber ":"1"、
    "lineItemChangeIndicator":"u"、
    "tiPartNumber":"DRxxSXXX"、
    "customerPartNumber":"TIABCDxx"、
    "CustomerParticipatedUnitPrice":3.00、
    "customerCurrencyCode":"USD"、
    "时间表":[
    {
    "申请数量":3000、
    "RequestedDeliveryDate":2023年05月28日
    }、
    {
    "所需数量":2000, **从3000更改为2000 **, 一旦提交和接受,您的行项目1的总数量将变为总数量5000无日期更改*数量减少  
    "RequestedDeliveryDate":2023年03月23日

    -申请的发货日期可以更改吗? -不是真的  你总是可以更改你请求的"想要"日期 **以上示例-调整您的日期保持相同的数量和提交订单更改...  TI 将根据库存情况、构建时间等情况努力匹配该日期、 但如果我们尚未 提供该日期、TI 将向您提供 ESD 预计发货日期、该日期可能与您申请的日期不符。

    -此外、这些是否由 API 强制执行并会导致变更请求被拒绝、或者这是否会遗漏 API 并在事实发生后被 TI 员工更改?

    有趣的问题-您的更改是自动进行的、然后发送到系统中、我们有一个调度系统、可帮助确定产品供应情况和发货日期、我们不会进行手动干预、因为这是一个标准操作过程、而不是我们的原型设计过程。  如果客户遇到问题并请求客户服务支持来帮助他们更改订单、但 COW 不是问题... 在特定情况下、TI REP 可应客户的要求为其提供帮助。  

    请告诉我您的问题是否已得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    感谢您的答复。 我注意到 关于需要计划数量总和以匹配行项目数量的部分、但 orderChangeRequest 对象的文档似乎没有提及有关行项目数量的任何内容(我只在 scheduleRequest 对象中看到 requestedQuantity)。 因此、我不确定在我的请求中、如果需要明确提供总行商品数量、该数量需要转至何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我在上面做了一些修订、看看我是否可以更清楚地说明、并试图分享一些示例-告诉我它是否有帮助。 因此、总结-变更单-您将需要为每次变更发送 PO/POI 的整个结构。  实际上、我们根本没有任何东西支持"调度线"更改。  如果 您为 PO/POI 添加更多请求的日期或删除某些请求的日期、将其从一个 CRD 改为三个或3个至2个、我们支持该日期。 因此、设法在上面通过希望的例子来解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这消除了我的困惑、感谢我们在此基础上进行扩展并提供了示例!