This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:应该还可以通过 API 看到在网站上创建的订单

Guru**** 540980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1229655/ti-api-should-orders-created-on-the-website-also-be-visible-trough-the-api

器件型号:TI-API

您好!

我们想知道:

我们成功创建了(测试)订单、并进行了查询 、但是我们看不到有关通过 TI store 创建的订单的任何信息。
这是通过 设计实现的、还是某些器件无法按预期运行?

此致、

约翰·贝尔默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John!

    是我... 又来了!  

    订单历史记录 API 仅检索"量产"订单 (在 TI store 中或使用获取订单 API)。  您的所有订单仍在测试中、因此不会返回任何结果。  我尝试提供日期范围、但没有日期范围... 相同的结果... API 成功执行、有效载荷为空。  所以、它的工作方式符合设计要求。  如果您有其他问题、请告诉我。

           

    此致

    法耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faye、您好!

    感谢您的答复。 实际上、我确实获得了有关测试订单的信息、请参阅以下内容:

    将 isProductionOrder 设置为 false、 表明这是测试订单正确。

    但是、我看不到采购部门发送的量产订单、但我确实理解您的回复中应该可以看到这些订单?

    我要做的是、在采购部门再次核实他们是使用同一(新)帐户在 TI 商店购物还是仍使用旧帐户。 我明天会回来讨论这个问题。

    此致、

    约翰·贝尔默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    如果订单是使用 API (生产或测试)创建的、则会显示您何时使用此查询。  我仔细检查一下、如果您使用 API、在 TI store 中创建的订单是否也会可见。  我应该很快知道。  目前我只看到测试指令。   我还在向您发送朋友请求。  请加入它。  它将使我们能够在私人交流中讨论敏感信息。  谢谢!

    法耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    API 应从以下订购渠道检索所有量产订单。  我们需要更新我们的规格以反映这一点。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    法耶