This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI-Email-Ordering:备货电子邮件套件错误代码和含义

Guru**** 536590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1228766/faq-ti-email-ordering-backlog-email-suite-error-codes-and-meanings

器件型号:TI-EMAIL-ORDERING

电子邮件套件错误代码是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误代码 错误详细信息 补救步骤
    TI-EPO-001 无法识别客户站点。 请查看该站点的相关信息。 如需帮助并提供错误详细说明、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-EPO-002 输入文件中缺少 CustomerPurchaseOrderIdentifier 数据。 使用有效的客户采购订单标识符重新发送申请。
    TI-EPO-012 输入文件中缺少 CustomerPurchaseOrderLineItemNumber 数据。 使用有效的客户采购订单行项目号重新发送申请。
    TI-EPO-013 输入文件中缺少 SupplierProductIdentifier 数据。 使用有效的供应商产品标识符重新发送请求。
    TI-EPO-014 输入文件中缺少 CustomerExpectedUnitPrice 数据。 使用有效的客户预期单价重新发送申请。
    TI-EPO-015 在请求中找到重复的 PO 项。 删除重复的 PO 项并重新发送申请。
    TI-EPO-016 此行项目包含意外更改指示符:[]。 使用 I 表示插入、使用 U 表示更新、使用 X 表示取消、或使用 N 表示新建。 提供有效的变更指示符并重新发送请求。
    TI-EPO-017 此行项目包含意外的操作代码。 根据您的帐户设置、您只需发送"N"(新)或空白/空操作代码。 如需帮助并提供错误详细说明、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-EPO-018 此行项目包含冲突行项目标题信息。 只有计划字段可以与相同行项目(如"数量"和"交货日期")中的不同。 使用更正的行项目标题重新发送请求。
    TI-EPO-021 输入文件中缺少 CustomerRequestedQuantity 数据。 使用有效的客户申请数量重新发送申请。
    TI-EPO-022 输入文件中缺少 CustomerRequestedDate 数据。 使用有效的客户申请日期重新发送申请。
    TI-RMDV-001 输入文件中缺少或无效的 CustomerRemittanceAdviceIdentifier 数据。 使用有效的客户汇款通知标识符重新发送申请。
    TI-RMDV-002 输入文件中缺少或无效的 CustomerPayerIdentifier 数据。 使用有效的客户付款人标识符重新发送申请。
    TI-RMDV-003 发票编号缺失 使用有效的供应商财务单据标识符重新发送请求。
    TI-RMDV-004 金额缺失 使用有效的客户净付款金额重新发送申请。
    TI-RMDV-010 指定的金额未确认为有效数字。 重新发送具有有效金额的申请。
    TI-RMDV-011 指定的金额无法在美国和欧盟数字格式之间进行区分。 请使用明确的数字格式重新发送申请、或联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support) 以寻求帮助。
    TI-EQT-001 缺少供应商产品标识符。 使用有效的供应商产品标识符重新发送请求。
    TI-EQT-002 您的帐户当前未设置为发送报价。 如果要发送报价、请联系支持部门。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。