This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品 API 失败的标准请求

Guru**** 2193080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1235896/product-api-failing-standard-request

您好!

从您的开发者 门户网站上、我没有看到类似于有效请求的此错误。 我做错了什么?

api-portal.ti.com/product-information-api

卷曲-X'GET'\
'transact.ti.com/.../GRM32ER61E226KE15L' \
-H 'Accept:application/json'\
-H '授权:持有人 '

{
"错误":[
{
"代码":"TI-API-00221"、
"消息":"未找到 API 端点"

]

编辑:尝试提交此问题后、我可以看到无法识别该器件型号???  

此表不识别以下部件号: GRM32ER61E226KE15L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholas -我需要做一些调查、明天我将不在办公室、周一回来。

    但看看这是否会对您有所帮助-在我们的门户上这个链接-  密钥和公司信息 

    关于访问密钥、您必须输入您的密钥访问权限和 ID、然后单击授权图标(即使要使用我们的试用功能)

    然后运行试用功能

    请确保您正在使用您的凭据,即使在我们的门户 json 如 上面的代码,您必须输入您的密钥访问和 ID 在 porta, 点击授权 锁图标,然后弹出功能-- 我在我们的系统中没有找到该产品、如果它碰巧不是该材料而是参考 材料-您是否有其他材料可以尝试查看您的访问是否像该材料 AFE7799IABJ 应该找到它。   

    我们将很高兴在周一再次来到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您提供这一提示–是的、在这样做之前、我一定要授权该申请。 此外、如果问题是授权问题、我预计不会将"No API Endpoint Found"作为错误。

    对我来说、该错误导致我认为以某种方式将 MPN 添加到路径会使 API 相信我正在访问的端点不存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的应用程序中使用您的凭据运行、但确实遇到了器件型号未找到的预期错误。 当我使用 creds 在门户上执行时-我看到一个网络故障应该不会发生的 URL。 混合的错误。。。  似乎我们有一个问题,感谢您分享给我们...

    我在 下面的 门户中使用了这个 json 运行、但找不到器件型号(请注意、它在 URL 中具有 v1、在 URL 中具有 v2。

    我将请我们的开发人员查看系统错误、了解为什么它未提供器件型号未找到的有效错误代码。

    如果您将使用以下 URL 运行产品 API -它应该起作用、  我们需要查看我们门户上的代码

    https://transact.ti.com/v1/products/GRM32ER61E226KE15L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tammy、这是讲得通的。 V1是否仍然有效且可靠? 想知道是否要在此期间迁移我们的系统使用该端点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在产品 API 的门户访问权限中错误地添加了 v2 -不是、它不会迁移到 v2 -我们已经/正在在我们的门户上更正此问题、请在您的终端更新到 v1、这是有效、有效、可靠的 URL。