This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:尝试修改顺序时出现 txt-017错误消息

Guru**** 1568665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1236349/ti-api-txt-017-error-message-when-attempting-to-modify-order

美好的一天

我对此错误有问题

代码:TI-TXT-017错误:最终客户编号无效或无法更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiran,  

    请提供其他信息。  在什么情况下您会看到此错误消息?

    我认为这是一个 API 错误、但您在无线论坛中发布了这个错误、因此我不想这么认为。

    请提供更多详细信息、以便将其发送至正确的组织、以帮助解决您看到的错误。

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在修改订单

    代码:TI-TXT-017错误:最终客户编号无效或无法更改  

    184124,作为 shipToAccountNumber,

    15446 as endCustomerNumber ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiran,

    API 日志显示,最初创建订单时,使用的是 endCustomerCompanyName,而不是 endCustomerNumber。 您需要在原始订单上发送的变更单请求中发送相同的字段和值。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我删除所有创建的订单吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平安市、

    我们将检查我们是否可以这样做。 由于这些是非量产订单、您能否解释一下您希望将其删除的原因?

    谢谢。
    保罗