This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:在 MII 模式下、无 TX_CLK 和 RX_CLK 输出

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484726/dp83822i-no-tx_clk-and-rx_clk-output-under-mii-mode

器件型号:DP83822I

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在其电路板上评估 DP83822I。 MII 模式由自举设置、PHY=VDDIO=3..3V 上电并输入25MHz 参考时钟、但 TX_CLK 和 RX_CLK 未从 AVD 输出到处理器的 MAC。

导致这种现象的可能因素有哪些?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是 strap 配置设置失败、链路故障或 MPU 未启用正确的 MAC 接口的症状。

    请确认:

    • 寄存器读取值0x17 (以确认 MII 已启用)
    • 寄存器值0x1 (用于确认链路接通)

    谢谢!

    Evan