This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057AEV-Q1:从 TCAN1057A-Q1更改为 VCC 时、VIO 连接至 TCAN1057A-Q1

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057AEV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486460/tcan1057aev-q1-vio-tied-to-vcc-when-changing-from-tcan1057a-q1

器件型号:TCAN1057AEV-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我们希望将 TCAN1057ADRQ1更改为 Grado 0器件 TCAN1057AEVDRQ1 。  

0级部件没有引脚5为 NC、而是具有一个 Vio 引脚。 根据我的理解、这必须与 MCU 的 IO 电压相关、对吧?  

因此、如果在我的系统中、MCU 只有5V 的输入、它也应该具有5V 的 IO 电平、而且如果 TCAN1057AEV-Q1由相同的5V 电源供电、我们只需将 Vio 连接到 Vcc。  

好的  
Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khai:

    是的、您的理解是正确的、谢谢。

    此致、

    Michael。