This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:FPD-Link 开关

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485157/ds90ub940n-q1-fpd-link-switches

器件型号:DS90UB940N-Q1

工具与软件:

TI 是否提供支持包含同轴电缆供电的 FPD-Link 开关的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、标题中包含的 FPD-Link 解串器尚未通过 PoC 进行验证。 摄像头/ADAS 产品系列中只有 FPD-Link IC 已通过 PoC 进行了验证。

    对于9V 的典型 PoC 电压、没有任何高速多路复用器可以处理该直流偏置水平。 TI 的高速多路复用器通常可以在信号路径上处理高达5V 的电压。 要实现 PoC 的多路复用解决方案、 多路复用器将放置在交流耦合电容器之后、从信号中消除直流偏置 L.

    有一个应用手册介绍了 FPD-Link ADAS 器件的多路复用。 请参阅下面的应用手册链接。

    https://www.ti.com/lit/wp/snla416a/snla416a.pdf?ts = 1725467329417&ref_url=https%253A%252F%252F

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。 这非常有帮助。  

    您关于添加交流耦合电容器的回答不太准确。 在数据表中、在解串器和串行器(摄像头)之间添加了多路复用器。 如果我在多路复用器任一侧添加交流耦合、摄像头将不再能够通过同轴电缆供电。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的图、了解多路复用 FPD-Link 系统中的简化版本 PoC。