This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TC812

Guru**** 2461560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483350/dp83tg720r-q1-dp83tc812

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

DP83TC2对我来说是新功能。 请帮助支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongsheng:

    很乐意提供帮助。 我可以在哪些方面提供帮助?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      我们在 OUT 项目中使用 DP83TC812、负责 MDI 合规性测试。 我的问题是  

      1) 1)如果要将 DG83TC812设置为 MDI 测试模式、可以使用哪种工具? 我有一个使用 MSP430MCU 的 TI LaunchPad 套件工具、可用于配置 DP83TG720寄存器。 我能否将此工具用于 C812?

      2)是否有关于如何设置  DG83TC812的测试模式和寄存器信息的文档?

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Huan Hongsehng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan Hongsheng:

    我建议您查看有关 DP83TC81X 器件的 Open Alliance 应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla389e/snla389e.pdf

    要配置器件、我们仍然使用 MSP430MCU。 您可以使用工具 USB2MDIO 访问寄存器设置:

    https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您、好、Nick、

      感谢您的支持。 PCB 准备就绪后、我将尝试使用 USB2MDIO 工具来配置芯片

    此致、

    Huan Hongsheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nick、  

      您能否提供主从的 DP83TC812配置文件、以便我下载它进行测试? 我的文件是720、格式为 attachede2e.ti.com/.../720-OA-test-master.txt

    谢谢

    Huan Hongsheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongsheng:

    请参阅 上文中关于 DP83TC81X I 的 Open Alliance 应用手册的第3节。

    此致、

    Nick