This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1162-Q1:TCAN1162-Q1 IO 分析

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485900/tcan1162-q1-tcan1162-q1-io-analysis

器件型号:TCAN1162-Q1

工具与软件:

我们使用5V 电压为整个设计供电;因此我们为 CAN 收发器 IO 电源使用5V 电压、这是根据产品说明书可能实现的。

但在 RXD 和 TXD 引脚的电气规格中提供了 VIO = 3.3V 时的规格。

 

这里的(min)是0.8V,但在我们的控制器侧 Vi407V (min)是3.5V。  

 

但在 RXD 输出特性中、所有单位都以 Vio 为基准、所以我们应该将其视为 VIO x 0.8V = 5 x 0.8 =4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    Unknown 说:
    但是在 RXD 输出特性中所有单位都是指 Vio 的、所以我们应该把它看作 VIO x 0.8V = 5 x 0.8 =4V ?

    是的。 如果 RXD = 5、则对于 VIO、VIH=4V 且 VIL=1V。  

    第7.7节的标题中提到了3.3V、该标题描述了通用测试条件(除非特定数据表值另有说明)。  

    请告诉我这是否回答了您的问题或者您还有其他问题吗!

    -Ethan