工具与软件:
尊敬的 TI:
我们需要 TI 为 DS90UB948-Q1去串器驱动程序代码提供支持。 我们已经实施了 Synaptics 触摸面板驱动程序。
注意:
我们已经测试了基于触摸面板 i2cset 命令的操作。 它正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们需要 TI 为 DS90UB948-Q1去串器驱动程序代码提供支持。 我们已经实施了 Synaptics 触摸面板驱动程序。
注意:
我们已经测试了基于触摸面板 i2cset 命令的操作。 它正常工作。
你好、Nikolas、
我做了其他一些方法启动触摸模块。
遵循的步骤:
1.启用直通模式。
i2cset -FY 0 0x0c 0x03 0x9a b
2.启用 i2c 全部传递
i2cset -fy 0 0x0c 0x17 0x9e b
3. insmod touch.ko.
4.启用触摸复位引脚高电平。
注意:我手动做的事情。 需要 在引导时启用时创建自动启动脚本。
谢谢
Vimal.R
你好、Nikolas、
我们面临 一个问题。 在工作和非工作环境中的组合如下所述。
1.正常工作:
i. FPD 显示+ SOC 在一次关闭/打开时都正常运行。
2.不工作:
1. FPD 显示屏电源关闭、显示屏未打开(SOC 电源保持打开状态)。
2. SoC 电源关闭和打开时间显示和触摸不工作(FPD 显示屏保持打开状态)。
3. SoC 通过启动后重新启动 FPD 显示未启动(FPD 显示电源仍处于打开状态)。支持
请 支持如何再次建立 FPD 链路。 命令需要做什么。 请告诉我。
我的脚本流程:
#!/system/bin/sh
USleep 500000
i2cset -FY 0 0x0c 0x03 0x9a b
USleep 500000
i2cset -fy 0 0x0c 0x17 0x9e b
USleep 500000
i2cset -FY 0 0x2C 0x20 0x00 b
USleep 500000
i2cset -FY 0 0x2C 0x20 0x90 b
USleep 500000
insmod /vendor/lib/modules/synaptics_dsx_i2c.ko
insmod /vendor/lib/modules/synaptics_dsx_core.ko
echo \"I2C Init completed\">>/data/init_log.txt
'>/vendor/bin/init_i2c.sh
谢谢、此致
Vimal.R