请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB9702-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队:
我们目前正在为包含4个 DS90UB9702-Q1的项目定义电源架构。 我们需要估算特定用例的功耗。
数据表提供了九种不同用例的功耗数据、但没有一种看起来与我们的预期配置直接可比。
每个 DS90UB9702-Q1的计划用例如下:
- 1个 FPD-Link IV @ 7.55Gbps
- 2个 CSI 端口、每个端口@ 10Gbps (1个直接 CSI + 1个 CSI 复制)
- 无 CMLOUT
如果使用按电压轨(3V3、1V8和1V1)细分的功耗数据、而不是单个总功率系数、我们将不胜感激。 理想情况下、如果数据可以与数据表第6.5节中的详细级别(单个输入电流)相同、那将非常有用。
提前感谢您的支持。
此致!