This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB9702-Q1:特定用例的功耗估算

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486124/ds90ub9702-q1-power-consumption-estimation-for-specific-use-case

器件型号:DS90UB9702-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:


我们目前正在为包含4个 DS90UB9702-Q1的项目定义电源架构。 我们需要估算特定用例的功耗。

数据表提供了九种不同用例的功耗数据、但没有一种看起来与我们的预期配置直接可比。

每个 DS90UB9702-Q1的计划用例如下:

  • 1个 FPD-Link IV @ 7.55Gbps
  • 2个 CSI 端口、每个端口@ 10Gbps (1个直接 CSI + 1个 CSI 复制)
  • 无 CMLOUT

如果使用按电压轨(3V3、1V8和1V1)细分的功耗数据、而不是单个总功率系数、我们将不胜感激。 理想情况下、如果数据可以与数据表第6.5节中的详细级别(单个输入电流)相同、那将非常有用。

提前感谢您的支持。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    9702是一种 NDA 设备、此信息不能 在此论坛上讨论。 请联系您当地的 TI 现场代表以获得支持。