This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:TLIN1028的未加密仿真模型

Guru**** 2461690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479084/tlin1028-q1-unencrypted-simulation-model-for-tlin1028

器件型号:TLIN1028-Q1

工具与软件:

我们 将寻找 TLIN1028的未加密 SPICE 模型、以便通过 ANSYS EMC 仿真验证测量报告。 这将帮助我们考虑模块的确切行为、而不是任何近似计算。

我们已经尝试导入网站上提供的 IBIS 模型、但由于是 IBIS 模型、因此无法导入电源和接地引脚。

因此、如果我们可以获得 这些引脚的未加密 SPICE 模型或等效仿真模型、将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheesh:

    遗憾的是、除了提供的 IBIS 模型之外、我们没有任何其他模型。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有任何 IBIS 至 SPICE 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    遗憾的是、我们不提供 IBIS 至 SPICE 转换工具、谢谢。

    最好的 Rgerads,

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 IBIS 模型运行仿真时、获得少量与文件中的缓冲区信息相关的警告、如下面的 SNAP 所示

    我们如何解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    请注意、警告可以忽略、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、可以忽略它、但有时它在仿真后可能会给出意外的结果、因此如果可以、最好解决。

    我们如何在当前 IBIS 文件中解决由于特定缓冲区而导致的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    如果绝对需要清除警告、则可以简单地编辑 IBIS 模型的[GND Clamp]和[Power Clamp]部分、以确保电流接近零。

    需要进一步注意的是、模型 可能 包括漏电流或导致小的非零值的二极管行为。 许多 IBIS 分析器会标记这些警告。  但是、它们 不应影响结果。 谢谢、请帮助再次确认您的仿真是否正常运行。

    此致、

    Michael。