This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:散热焊盘上的过孔

Guru**** 2462400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483927/ds90ub962-q1-via-on-thermal-pad

器件型号:DS90UB962-Q1

工具与软件:

专家、您好!

您能回答以下问题吗?

  1. 他们是否可以将散热焊盘上的过孔直径从建议的0.2mm 更改为0.6mm?
    1. 我相信过孔保持直径仅对热性能产生影响、但我想确保为以防万一。
  2. 只要能满足散热性能要求、我们是否能够消除散热焊盘中的过孔?


此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    您能给我发送您正在查看的图像吗?

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Glenn-San:

    这只是来自下面"数据表"上的示例电路板布局。

    我将通过中心散热焊盘来讨论这一点。

    您能尽快回答我的问题吗?

    BR
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    是的、您可以更改过孔的直径。

    是的、只要满足 散热性能要求、您就可以删除一个或多个过孔