This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ethernet-SW:Open Alliance TC6库

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483802/ethernet-sw-open-alliance-tc6-library

器件型号:以太网软件

工具与软件:

团队成员、您好!

.

我们是否有 适用于任何器件的 Open Alliance TC6库? 客户希望将 MAC-PHY 连接到我们的一个芯片上、他们表示如果 TI 拥有 Open Alliance TC6库、那将非常有用。 非常感谢您的评论。

.

此致、

Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我不理解这里的提问。 Open Alliance TC6 Library 是什么意思? 网站上:"TC6的目标是制定 OPEN Alliance SGMII 规范"。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您发送编修。

    据我所知、我们还没有解决方案、但我们正在考虑使用 SPI-ETH 收发器器件。 为了方便客户访问、我听说此类器件将具有 TC6库、并且可以由芯片供应商提供。 不确定是以太网组的覆盖范围还是 EP 组的覆盖范围、但库应在 EP 设备上运行。 我很好奇以太网团队正在考虑为这个库提供支持。

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    这里有示例以太网 PHY 驱动程序、它们支持 SGMII。  : https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software/

    他们对哪个 PHY 感兴趣?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的回复!

    由于他们使用我们不包含以太网 MAC 的器件、因此必须使用 SPI-ETH 收发器。 据我所知、我们还没有该产品。 当客户联系现有的 SPI-Eth 收发器公司时、他们表示 TC6库将非常有用。 如果没有以太网 MAC、您链接的以太网 PHY 驱动程序将无法正常工作、是吗? 因为我没有深入的理解、所以我问这个问题。

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    正确、链接的以太网 PHY 驱动程序将在运行 Linux 或 RTOS 的 MCU 上运行。

    请通过电子邮件与我联系以讨论路线图部件。

    谢谢!

    David